Descripción general de la biblioteca
La biblioteca M262Diagnostics se utiliza para recopilar información del sistema sobre una aplicación de Modicon M262 Logic/Motion Controller y sus dispositivos configurados.
Características de la biblioteca
En la tabla siguiente se indican las características de la biblioteca:
Característica |
Rango |
---|---|
Título de la biblioteca |
M262Diagnostics |
Empresa |
Schneider Electric |
Categoría |
Aplicación |
Componente |
Bibliotecas principales |
Espacio de nombre predeterminado |
M262Diag |
Atributo del modelo de lenguaje |
|
Biblioteca compatible con versiones posteriores |
Sí (FCL) |
NOTA: Para esta biblioteca, se ha establecido qualified-access-only. Esto significa que debe accederse a las POU, las estructuras de datos, las enumeraciones y las constantes mediante el espacio de nombre de la biblioteca. El espacio de nombre predeterminado de la biblioteca es M262Diag.
La biblioteca M262Diagnostics solo es compatible con Modicon M262 Logic/Motion Controller.