Convention : Accès à la variable globale dans FB_Init + FB_Exit

Description de l’utilisateur

Cette convention détecte l'accès en lecture ou en écriture à une variable globale à partir de la méthode FB_INIT, FB_EXIT ou FB_REINIT d'un bloc fonction.

NOTE : N'accédez pas aux variables globales lors de l'exécution de ces méthodes.
NOTE : Activez l'option Prendre en compte les méthodes implicites dans l'onglet Configuration du Gestionnaire d'analyse de code pour prendre en compte les méthodes implicites lors de l'analyse. Consultez la section Configuration\Considérer les méthodes implicites.

Exemple

FUNCTION_BLOCK FB_TEST
VAR
END_VAR

METHOD FB_INIT: BOOL
VAR_INPUT
    bInitRetains: BOOL;
    bInCopyCode: BOOL;
END_VAR

GVL.g_iInitState := 3; // L'accès à la variable globale se fait à partir de FB_INIT