Convention : Nombre limite de broches (sortie)

Description de l’utilisateur

Le nombre de variables de sortie (VAR_OUTPUT) doit être compris dans une plage limitée définie par votre organisation. Consultez les guides de style de codage.

L'utilisation d'un bloc fonction avec trop de broches affecte la lisibilité (la limite peut être d'environ 10 pour les langages de programmation graphique).

Si davantage de variables d'entrée, de sortie ou d'entrée/sortie sont requises, réduisez le nombre de broches (variables d'entrée, de sortie, d'entrée/sortie) des POU en introduisant une structure permettant de regrouper certaines variables d'entrée, de sortie ou d'entrée/sortie.