Abbreviazione |
Nome intero |
Norma |
---|---|---|
ESPE |
Electro-Sensitive Protective Equipment (apparecchiatura di protezione elettrosensibile) |
CEI 61496-1 |
EDM |
External Device Monitoring (monitoraggio di dispositivo esterno) Blocco di funzione di sicurezza per il monitoraggio dello stato iniziale e del comportamento di commutazione dei contattori collegati al Safety Logic Controller (monitoraggio di contattori esterni). |
-/- |
Cat. |
Categoria Base per determinare il livello di prestazione (performance level » PL) di un controllore di sicurezza. |
EN ISO 13849-1 |
OSSD |
Output Signal Switching Device (dispositivo di commutazione del segnale d'uscita) Parte dell'ESPE, può essere collegato al sistema di controllo della macchina e disattivato mediante una richiesta di funzione di sicurezza. |
-/- |
PL |
Performance Level (livello di prestazione) Valore della probabilità media di guasto pericoloso dei sistemi di controllo di sicurezza di una macchina. La categoria (Cat.) e le caratteristiche di probabilità dei componenti utilizzati costituiscono la base per determinare il PL. Il PL di traguardo risulta in principi di progettazione della sicurezza impegnativi che mirano a ridurre al minimo il rischio di un malfunzionamento. |
EN ISO 13849-1 |
SIL |
Safety Integrity Level (livello di integrità di sicurezza) Valore per valutare sistemi elettrici / elettronici / elettronici programmabili in termini di affidabilità delle loro funzioni di sicurezza. La SIL di traguardo risulta in principi di progettazione della sicurezza impegnativi che mirano a ridurre al minimo il rischio di un malfunzionamento. |
IEC 61508 |
SILCL |
SIL Claim Limit, massimo valore SIL per un sottosistema. |
EN 62061 |