Diagrammi di sequenza segnale addizionali

Gli stati temporanei intermedi non sono illustrati dai diagrammi di sequenza segnale. Questi diagrammi includono solo le tipiche combinazioni di segnale in ingresso. Sono possibili altre combinazioni di segnale.

Le aree più significative dei diagrammi di sequenza segnali sono evidenziate in colore.

Altre informazioni:

Vedere anche il diagramma nella vista d'assieme per questo blocco di funzione.

NOTA:

I diagrammi di sequenza segnali in questa documentazione possibilmente omettono determinati codici diagnostici. Possibilmente non viene, per esempio, visualizzato un codice diagnostico quando il relativo stato del blocco di funzione è uno stato di transizione temporaneo ed è attivo per un solo ciclo del Safety Logic Controller.

Sono illustrate solo le tipiche combinazioni di segnali in ingresso. Altre combinazioni di segnali sono possibili.

Monitoraggio dispositivo, nessuna inibizione di avvio dopo l'avvio del Safety Logic Controller / l'attivazione del blocco di funzione (S_StartReset = SAFETRUE)

0

Il blocco di funzione non è ancora attivo (Activate = FALSE).

Di conseguenza, tutte le uscite sono FALSE o SAFEFALSE.

1

Dato che il parametro S_StartReset = SAFETRUE, non è attiva inibizione di avvio dopo l'attivazione del blocco di funzione. L'uscita S_EDM_Out è SAFEFALSE, dato che l'ingresso S_OutControl = SAFEFALSE.

2

L'uscita S_EDM_Out = SAFETRUE a causa di SAFETRUE su S_OutControl e su S_EDM1 e S_EDM2 (stato iniziale dei connettori collegati).

Il temporizzatore impostato in MonitoringTime parte con la commutazione dello stato di S_EDM_Out. S_EDM1 e S_EDM2 commutano a SAFEFALSE entro il tempo impostato in MT (stato di commutazione dei contattori collegati).

L'uscita S_EDM_Out rimane SAFETRUE finché l'ingresso S_OutControl = SAFETRUE.

3

L'uscita S_EDM_Out è SAFEFALSE, dato che SAFEFALSE = SAFEFALSE. Il temporizzatore impostato in MonitoringTime parte con la commutazione di S_EDM_Out. S_EDM1 e S_EDM2 commutano a SAFETRUE entro il tempo di monitoraggio (stato iniziale dei contattori collegati).

4

L'uscita S_EDM_Out = SAFETRUE a causa di SAFETRUE su S_OutControl e su S_EDM1 e S_EDM2 (stato iniziale dei connettori collegati). Il temporizzatore impostato in MonitoringTime parte con la commutazione a S_EDM_Out. S_EDM1 e S_EDM2 non commutano a SAFEFALSE entro il tempo di monitoraggio (ciò non è corretto – stato di errore).

Al decorso del tempo impostato in MonitoringTime, l'uscita Error = TRUE e l'uscita S_EDM_Out = SAFEFALSE.

5

Quando il fronte FALSE > TRUE è applicato all'ingresso Reset, il messaggio di errore viene resettato e parte il tempo impostato in MonitoringTime per i due ingressi S_EDM1 e S_EDM2. S_EDM1 e S_EDM2 commutano in modo non corretto a SAFEFALSE entro il tempo di monitoraggio.

Dopo il decorso del tempo impostato in MonitoringTime, Error = TRUE e S_EDM_Out rimane SAFEFALSE, dato che, se S_OutControl = SAFEFALSE, lo stato iniziale dei contattori collegati è atteso prima del decorso del tempo di monitoraggio.

6

Quando il fronte FALSE > TRUE è applicato all'ingresso Reset, il messaggio di errore viene resettato e parte il tempo impostato in MonitoringTime per i due ingressi S_EDM1 e S_EDM2. Il tempo di monitoraggio scade senza risultato, perché sia S_EDM1 sia S_EDM2 sono SAFETRUE.