Ingresso a controllo di stato per l'attivazione del blocco di funzione.
Tipo di dati: BOOL
Valore iniziale: FALSE
Collegamento: Con costante TRUE o segnale d'ingresso TRUE/FALSE.
Il collegamento dell'ingresso Activate a un segnale d'ingresso rende possibile la disattivazione di specifiche funzioni di sicurezza in modo mirato (ad es., specifiche zone di macchine e sistemi a struttura modulare).
Il blocco di funzione viene disattivato quando Activate = FALSE. I blocchi di funzione disattivati commutano le loro uscite allo stato sicuro definito. S_ESPE_Out = SAFEFALSE e Error = FALSE segnalano che non è stato rilevato errore.
Esempi applicativi e informazioni su come eseguire la disattivazione selettiva, la disattivazione di gruppo o come impostare l'apparecchiatura modulare di sicurezza utilizzando l'attivazione mediante blocco di funzione si trovano in "Attivare blocchi di funzione".
Valore |
Descrizione |
---|---|
TRUE |
Il blocco di funzione è attivo, gli ingressi sono valutati e le uscite sono commutate di corrispondenza.
NOTA:
S_StartReset = SAFEFALSE specifica un'inibizione di avvio che diventa attiva dopo l'attivazione del blocco di funzione e dopo l'avvio del Safety Logic Controller. S_AutoReset = SAFEFALSE viene usato per specificare un'inibizione di riavvio che è attiva dopo il ritiro della richiesta della funzione di sicurezza. Ambedue le inibizioni vengono rimosse da un fronte FALSE > TRUE all'ingresso Reset. Non appena le inibizioni attive sono state rimosse, lo stato dell'uscita S_ESPE_Out può commutare immediatamente da SAFEFALSE a SAFETRUE (a dipendere dagli altri segnali in ingresso). Tenere conto del messaggio di pericolo sotto questa tabella. |
FALSE |
Il blocco di funzione non è attivo. L'uscita S_ESPE_Out diventa SAFEFALSE. |
AVVERTENZA | |
---|---|