Uscita per messaggi di errore.
Tipo di dati: BOOL
Ogni messaggio di errore (Error = TRUE) causa la commutazione del segnale di abilitazione all'uscita S_ESPE_Out a SAFEFALSE e ritiene questo stato.
Misure addizionali, come una addizionale funzione di fermata, riducono il rischio di un avvio non intenzionale.
Lo stato di errore (Error = TRUE) è revocabile solo da una combinazione valida di segnali sull'ingresso Reset. Se lo stato di errore è stato causato da un segnale TRUE statico all'ingresso Reset, questo deve essere commutato a FALSE per uscire dallo stato di errore.1
È possibile uscire dallo stato di errore del blocco di funzione solo se la causa dell'errore non sussiste più.
Collegamento: Se necessario, il segnale può essere trasmesso esternamente per scopi di diagnosi (tramite una variabile I/O globale o altre funzioni / altri blocchi di funzione).
Valore |
Descrizione |
---|---|
TRUE |
Il blocco di funzione ha rilevato un errore. Il segnale di abilitazione all'uscita S_ESPE_Out diventa SAFEFALSE. |
FALSE |
Il blocco di funzione non è attivo o non ha rilevato un errore. |
1 |
Il reset dell'errore mediante l'attivazione del pulsante di reset può comportare il passaggio immediato dell'uscita S_ESPE_Out a SAFETRUE (a dipendere dallo stato degli altri segnali in ingresso). |
AVVERTENZA | |
---|---|