Gli stati temporanei intermedi non sono illustrati dai diagramma di sequenza segnali. Questi diagrammi includono solo le tipiche combinazioni di segnale in ingresso. Altre combinazioni di segnale sono possibili.
Le aree più significative dei diagrammi di sequenza segnali sono evidenziate in colore.
In questa documentazione, per designare l'apparecchiatura di protezione elettrosensibile monitorata per brevità viene usato l'acronimo inglese ESPE (da Electro-Sensitive Protective Equipment).
Vedere anche il diagramma nella vista d'assieme per questo blocco di funzione.
I diagrammi di sequenza segnali in questa documentazione possibilmente omettono determinati codici diagnostici. Possibilmente non viene, per esempio, visualizzato un codice diagnostico quando il relativo stato del blocco di funzione è uno stato di transizione temporaneo ed è attivo per un solo ciclo del Safety Logic Controller.
Sono illustrate solo le tipiche combinazioni di segnali in ingresso. Altre combinazioni di segnali sono possibili.
S_StartReset = SAFETRUE: Senza inibizione di avvio dopo l'avvio del Safety Logic Controller / dopo l'attivazione del blocco di funzione
S_AutoReset = SAFEFALSE: Inibizione di riavvio attiva quando viene meno una precedente interruzione della griglia fotoelettrica (ingresso S_ESPE_In è tornato SAFETRUE)
0 |
Il blocco di funzione non è ancora attivo (Activate = FALSE). Di conseguenza, tutte le uscite sono FALSE o SAFEFALSE. La griglia fotoelettrica non è stata interrotta (S_ESPE_In = SAFETRUE). |
1 |
Attivazione del blocco di funzione mediante Activate = TRUE. L'uscita S_ESPE_Out diventa immediatamente SAFETRUE, dato che non è stata specificata inibizione di avvio dopo l'avvio / l'attivazione del blocco di funzione mediante S_StartReset. |
2 |
Richiesta della funzione di sicurezza. La griglia fotoelettrica è interrotta. L'uscita S_ESPE_Out diventa SAFEFALSE. |
3 |
La griglia fotoelettrica non è più interrotta e l'uscita S_ESPE_Out rimane inizialmente SAFEFALSE, dato che è stata specificata un'inibizione di riavvio mediante S_AutoReset non appena il segnale all'ingresso S_ESPE_In ritorna SAFETRUE. |
4 |
Un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset resetta l'inibizione di riavvio e fa seguito il normale esercizio. L'uscita S_ESPE_Out diventa SAFETRUE. |
5 |
Richiesta della funzione di sicurezza. La griglia fotoelettrica è interrotta. L'uscita S_ESPE_Out diventa SAFEFALSE. |
6 |
La griglia fotoelettrica non è più interrotta e l'uscita S_ESPE_Out rimane inizialmente SAFEFALSE, dato che è stata specificata un'inibizione di riavvio mediante S_AutoReset non appena il segnale all'ingresso S_ESPE_In ritorna SAFETRUE. |
7 |
Un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset resetta l'inibizione di riavvio e fa seguito il normale esercizio. L'uscita S_ESPE_Out diventa SAFETRUE. |
S_StartReset = SAFEFALSE: Inibizione di avvio attiva dopo l'avvio del Safety Logic Controller
S_AutoReset = SAFETRUE: Senza inibizione di riavvio quando la cortina luminosa non è più interrotta
0 |
Il blocco di funzione non è ancora attivo (Activate = FALSE). Di conseguenza, tutte le uscite sono FALSE o SAFEFALSE. La cortina luminosa è già interrotta (S_ESPE_In = SAFEFALSE). |
1 |
Dopo l'attivazione del blocco di funzione con Activate = TRUE, l'inibizione di avvio è inizialmente attiva. |
2 |
La cortina luminosa interrotta in precedenza non è più interrotta (oggetto rimosso dalla zona di operazione). L'uscita S_ESPE_Out rimane inizialmente SAFEFALSE, poiché è stato usato S_StartReset = SAFEFALSE per specificare un'inibizione di avvio dopo l'avvio del Safety Logic Controller o dopo l'attivazione del blocco di funzione. |
3 |
Un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset resetta l'inibizione di avvio e fa seguito il normale esercizio. L'uscita S_ESPE_Out diventa SAFETRUE. |
4 |
Richiesta della funzione di sicurezza. La cortina luminosa è interrotta, l'uscita S_ESPE_Out diventa SAFEFALSE. |
5 |
La cortina luminosa non è più interrotta. L'uscita S_ESPE_Out diventa immediatamente SAFETRUE, dato che non è stata specificata inibizione di riavvio con S_AutoReset = SAFETRUE dopo il ritorno del segnale SAFETRUE all'ingresso S_ESPE_In. |
6 |
Richiesta della funzione di sicurezza. La cortina luminosa è interrotta, l'uscita S_ESPE_Out diventa SAFEFALSE. |
7 |
La cortina luminosa non è più interrotta. L'uscita S_ESPE_Out diventa immediatamente SAFETRUE, dato che non è stata specificata inibizione di riavvio con S_AutoReset = SAFETRUE dopo il ritorno del segnale SAFETRUE all'ingresso S_ESPE_In. |