Ingresso S_StartReset

Questo ingresso viene usato per specificare una inibizione di avvio dopo l'avvio del Safety Logic Controller o dopo l'attivazione del blocco di funzione.

Quando l'inibizione di avvio è attiva, tutte le uscite di sicurezza del blocco di funzione si trovano nello stato sicuro definito. Ciò assicura che la macchina / il sistema non possano essere avviati inavvertitamente. Quando è impostata un'inibizione di avvio, è necessario un segnale di reset per rimuovere l'inibizione e permettere alla macchina / al sistema di entrare in funzione.

Tipo di dati: SAFEBOOL

Valore iniziale: SAFEFALSE

Collegamento: Collegare questo ingresso a una variabile o a una costante.

Quando Activate = TRUE, i possibili valori applicati a S_StartReset causano il seguente comportamento del blocco di funzione:

Valore

Descrizione

SAFETRUE

Nessuna inibizione di avvio dopo l’avvio del Safety Logic Controller o dopo l’attivazione del blocco di funzione.

Quando non è specificata inibizione di avvio per il blocco di funzione, lo stato SAFETRUE sull'ingresso S_EStopIn può provocare il passaggio immediato dell'uscita S_EStopOut a SAFETRUE.

Tenere conto del primo messaggio di pericolo sotto questa tabella.

SAFEFALSE

Inibizione di avvio attiva dopo l'avvio del Safety Logic Controller e dopo l'attivazione del blocco di funzione.

L'inibizione di avvio attiva dev'essere rimossa a mano mediante un segnale di reset sull'ingresso Reset.

La rimozione dell'inibizione di avvio mediante un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset può provocare il passaggio immediato dell'uscita S_EStopOut a SAFETRUE (a dipendere dallo stato degli altri ingressi).

Tenere conto del secondo messaggio di pericolo sotto questa tabella.

 AVVERTENZA

AVVIO INATTESO

Se non è specificata inibizione di avvio:

  • Assicuratevi che la vostra analisi del rischio includa una valutazione per il cambio di stato dell'uscita S_EStopOut in seguito all'applicazione di SAFETRUE all'ingresso S_EStopIn.

  • Assicurate che siano state adottate procedure e misure adatte (in base alla normativa vigente del settore) per evitare situazioni pericolose eventualmente conseguenti all'applicazione di SAFETRUE all'ingresso S_EStopIn.

  • Usate interblocchi di sicurezza idonei ogniqualvolta esiste un pericolo per persone e/o cose.

La mancata osservazione di queste istruzioni può causare la morte, lesioni personali gravi o danni materiali.

 AVVERTENZA

AVVIO INATTESO

  • Verificate l'impatto della rimozione dell'inibizione di avvio mediante un fronte di segnale positivo sull'ingresso Reset.

  • Assicurate che siano state adottate procedure e misure adatte (in base alla normativa vigente del settore) per evitare situazioni pericolose possibilmente conseguenti alla rimozione dell'inibizione di avvio.

  • Non entrare nella zona di operazione mentre rimuovete l'inibizione di avvio!

  • Assicuratevi che nessun'altra persona possa accedere alla zona di operazione mentre rimuovete l'inibizione di avvio.

  • Usate interblocchi di sicurezza idonei ogniqualvolta esiste un pericolo per persone e/o cose.

La mancata osservazione di queste istruzioni può causare la morte, lesioni personali gravi o danni materiali.

L'inibizione di avvio deve essere disattivata (S_StartReset = SAFETRUE) soltanto nella certezza che l'avvio della macchina / del sistema non provochi una situazione di pericolo o che l'avvio venga impedito in modo adeguato altrove o con altri mezzi.

 AVVERTENZA

NON CONFORMITÀ AI REQUISITI DELLA FUNZIONE DI SICUREZZA

  • Verificate l'impatto della disattivazione dell'inibizione di avvio (S_StartReset = SAFETRUE) per la vostra macchina o il vostro processo prima dell'implementazione.

  • Rispettate le disposizioni della normativa rilevante per il settore in merito alla disattivazione dell'inibizione di avvio.

  • Verificate che un'inibizione d'avvio adatta sia effettiva altrove o con altri mezzi se l'inibizione di avvio è disattivata impostando S_StartReset = SAFETRUE.

La mancata osservazione di queste istruzioni può causare la morte, lesioni personali gravi o danni materiali.

 AVVERTENZA

NON CONFORMITÀ AI REQUISITI DELLA FUNZIONE DI SICUREZZA

Verificate che una funzionalità di inibizione di avvio sia implementata nel vostro schema di sicurezza se la vostra specifica funzione di sicurezza lo richiede in base alla normativa applicabile.

La mancata osservazione di queste istruzioni può causare la morte, lesioni personali gravi o danni materiali.

 AVVERTENZA

AVVIO INATTESO

Validate il comportamento del blocco di funzione e lo schema di sicurezza nel loro complesso ed eseguite prove approfondite dell'applicazione.

La mancata osservazione di queste istruzioni può causare la morte, lesioni personali gravi o danni materiali.