Segnale d'uscita del blocco di funzione (segnale di abilitazione).
Tipo di dati: SAFEBOOL
Il segnale di abilitazione dipende dallo stadio di commutazione dell'interruttore di abilitazione, dall'inibizione di riavvio (S_AutoReset) impostata, dal modo operativo comunicato (S_SafetyActive) nonché da un eventuale messaggio di errore attivo.
Dato che il segnale di abilitazione è presente all'uscita S_EnableSwitchOut, questa uscita viene chiamata anche uscita di abilitazione.
Collegamento: Collegare l'uscita S_EnableSwitchOut a un morsetto d'uscita della vostra applicazione, o direttamente o tramite altre funzioni / altri blocchi di funzione di sicurezza.
Il segnale di abilitazione può controllare il processo direttamente solo se ciò non influisce negativamente sulla funzione di sicurezza.
AVVERTENZA | |
---|---|
Controllare il processo seguente con questo segnale di abilitazione solo se è attivo il modo operativo selezionato (limitazione della velocità o del movimento consentito). L'ingresso S_SafetyActive del blocco di funzione può essere usato per assicurare che il modo operativo sia attivo. A tal fine, collegare l'ingresso al blocco di funzione di sicurezza SF_ModeSelector in modo tale da poter valutare un segnale di feedback come condizione per un modo operativo attivo.
AVVERTENZA | |
---|---|
Valore |
Descrizione |
---|---|
SAFETRUE |
Il processo da controllare (ad es., la rimozione di protezioni) è abilitato. L'interruttore di abilitazione è attivato correttamente. Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
|
SAFEFALSE |
Il processo da controllare (ad es., la rimozione di protezioni) non è abilitato. Ciò può essere dovuto a uno dei seguenti motivi:
|
Un semplice segnale SAFETRUE all'uscita S_EnableSwitchOut non deve essere usato per avviare la macchina. Per avviare la macchina è necessario un addizionale comando di avvio, indipendente dagli interruttori di abilitazione. Chiunque si trovi nella zona di operazione deve portare con sé un interruttore di abilitazione, da usare quando occorre per impedire il cambio di stato della macchina.
AVVERTENZA | |
---|---|
Dettagli precisi sul comportamento dell'uscita S_EnableSwitchOut in relazione all'inibizione di riavvio sono illustrati nella seguente tabella:
Parametro formale |
Valore |
Azione |
Inibizione di riavvio |
Reset |
Uscita di abilitazione |
---|---|---|---|---|---|
S_AutoReset |
SAFETRUE |
Quando una posizione dell'interruttore non valida provoca un errore, dopo la rimozione dell'errore (rilascio > stadio di commutazione 0) l'inibizione di riavvio è |
non attiva |
Non è necessaria alcuna azione su Reset, ... |
- per uscire dallo stato di errore presente. - per uscire dall'inibizione di riavvio. Per commutare l'uscita S_EnableSwitchOut a SAFETRUE, è necessaria la posizione di interruttore 1. |
SAFEFALSE |
attiva |
Reset dev'essere commutato da FALSE a TRUE, ... |
Misure aggiuntive, ad es. una funzione di arresto addizionale, possono contribuire a ridurre il rischio da avvio accidentale.