Questa sezione descrive una possibile applicazione nella quale il blocco di funzione viene usato per valutare l'equivalenza di segnali.
L'utilizzo del blocco di funzione in una applicazione pratica richiede una precedente analisi del rischio.
Non sono stati qui inclusi dettagli sulla categoria di rischio / SIL / PL, dato che la classificazione dipende sempre dall'applicazione nella quale il blocco di funzione viene usato.
L'impiego del blocco di funzione di per sé non è sufficiente per eseguire la funzione di sicurezza in base alle cat. / SIL / PL determinate dall'analisi di rischio. In aggiunta al dispositivo I/O di sicurezza utilizzato, è necessario prendere misure addizionali per soddisfare i requisiti della funzione di sicurezza. Di queste misure fanno parte, ad esempio, un cablaggio idoneo e la parametrizzazione degli ingressi e delle uscite, oltre a misure atte ad escludere (in sede di progettazione) errori non rilevabili. Per maggiori informazioni, vedere la documentazione del dispositivo I/O di sicurezza utilizzato.
Fare riferimento alle note del manuale d'uso relative al corretto allacciamento elettrico del Safety Logic Controller e di tutti i moduli di estensione (ad es. collegamento di sensori o interruttori bicanale).
Questo esempio illustra il controllo bicanale del blocco di funzione di sicurezza SF_EmergencyStop con l'ausilio del blocco di funzione di sicurezza SF_Equivalent.
Il dispositivo di controllo dell'arresto di emergenza è connesso agli ingressi I0 e I1 del dispositivo d'ingresso di sicurezza SDI con ID 1 secondo il principio della corrente a circuito chiuso (due contatti NC). I due contatti NC sono connessi agli ingressi S_ChannelA e S_ChannelB del blocco di funzione di sicurezza SF_Equivalent a scopo di valutazione.
Il risultante segnale di abilitazione S_EquivalentOut del blocco di funzione SF_Equivalent viene collegato all'ingresso S_EStopIn del blocco di funzione SF_EmergencyStop per un'ulteriore valutazione. L'uscita S_EquivalentOut del blocco di funzione SF_Equivalent è SAFETRUE quando ambedue gli ingressi S_ChannelA e S_ChannelB commutano a SAFETRUE contemporaneamente (dispositivo di controllo dell'arresto di emergenza non attivato) e il blocco di funzione SF_Equivalent non rileva errori relativi al superamento del tempo impostato in DiscrepancyTime.
Un'inibizione di avvio dopo l'avvio del Safety Logic Controller o dopo l'attivazione del blocco di funzione e un'inibizione di riavvio quando l'arresto di emergenza è stato sbloccato vengono impostate per il blocco di funzione SF_EmergencyStop. Ambedue le inibizioni vengono rimosse premendo il pulsante di reset connesso all'ingresso NI0 del dispositivo d'ingresso standard DI con ID 1.
L'uscita di abilitazione S_EStopOut del blocco di funzione SF_EmergencyStop è collegata direttamente a una variabile I/O globale o a un morsetto d'uscita dell'applicazione tramite funzioni / blocchi di funzione di sicurezza addizionali.
Collegare l'uscita di abilitazione S_EStopOut del blocco di funzione SF_EmergencyStop ad esempio all'ingresso S_OutControl del blocco di funzione SF_EDM per implementare una connessione di uscita bicanale.
Per maggiori informazioni, fare riferimento alla descrizione del corrispondente blocco di funzione di sicurezza.
S1 |
Arresto di emergenza |
S2 |
Reset |
|
Vedere la nota sopra alla figura. |