I codici diagnostici esadecimali qui elencati vengono emessi in tipo di dati WORD all'uscita DiagCode del blocco di funzione.
Codice (hex) |
Descrizione |
Opzioni per rimediare |
---|---|---|
0000 |
Il blocco di funzione non è attivo. L'ingresso Activate è FALSE. |
Attivare il blocco di funzione settando Activate a TRUE. |
8000 |
Il dispositivo di protezione è chiuso e bloccato dal bloccaggio del riparo. |
In caso di combinazioni inattese agli ingressi del blocco di funzione dipendenti dall'input fisico dei sensori, all'occorrenza verificare l'hardware collegato e correggere l'errore. |
8001 |
Il dispositivo di protezione è chiuso e bloccato dal bloccaggio del riparo. L'inibizione di avvio del blocco di funzione è attiva (S_StartReset = SAFEFALSE). |
Eseguire un reset del blocco di funzione. |
8003 |
Il dispositivo di protezione è chiuso e bloccato dal bloccaggio del riparo. L'inibizione di riavvio del blocco di funzione è attiva (S_AutoReset = SAFEFALSE). |
Eseguire un reset del blocco di funzione. |
8011 |
Il dispositivo di protezione è chiuso e il bloccaggio del riparo deve essere bloccato. Il feedback del bloccaggio del riparo comunica con S_GuardLock = SAFEFALSE che il bloccaggio del riparo non è ancora bloccato. |
S_GuardLock deve essere SAFETRUE per segnalare che il bloccaggio del riparo è bloccato. |
8012 |
Il bloccaggio del riparo sul dispositivo di protezione è sbloccato e il dispositivo di protezione è aperto. |
Non è necessario intervenire. |
8013 |
Il bloccaggio del riparo sul dispositivo di protezione è sbloccato e il dispositivo di protezione non è aperto. Una richiesta di sbloccaggio del riparo viene ancora fatta con UnlockRequest = TRUE. |
È possibile aprire il dispositivo di protezione o annullare la richiesta di sbloccaggio per abilitare la zona protetta dal dispositivo di protezione all'esercizio normale. |
8014 |
Il blocco di funzione ha rilevato il ritorno dello stato sicuro definito della zona di operazione (S_SafetyActive = SAFETRUE) dopo che la zona era in precedenza stata in stato non sicuro. |
Eseguire un reset del blocco di funzione. |
C001 |
Il blocco di funzione ha rilevato un segnale di TRUE statico su Reset. |
Verificare il dispositivo di controllo del reset e il suo cablaggio. Il segnale di Reset deve avere lo stato FALSE. |
C002 |
Il blocco di funzione ha rilevato un segnale di TRUE statico su Reset. |
Verificare il dispositivo di controllo del reset e il suo cablaggio. Il segnale di Reset deve avere lo stato FALSE. |
C003 |
Il blocco di funzione ha rilevato un segnale di TRUE statico su Reset. |
Verificare il dispositivo di controllo del reset e il suo cablaggio. Il segnale di Reset deve avere lo stato FALSE. |
C004 |
Per questo errore ci sono tre cause possibili:
|
|