Ingresso a controllo di stato per il monitoraggio di dispositivi di protezione.
Tipo di dati: SAFEBOOL
Valore iniziale: SAFEFALSE
Questo ingresso elabora lo stato del dispositivo di protezione (porta aperta/chiusa). Il segnale presente deve essere SAFETRUE, in modo che l'uscita S_GuardLocked possa commutare a SAFETRUE (tenendo conto degli altri segnali in ingresso).
Collegamento: Collegare questo ingresso a un interruttore collegato al Safety Logic Controller (ad esempio, una porta o un interruttore di posizione separato, eventualmente ad azionamento positivo, monocanale o bicanale), o direttamente o tramite altre funzioni / altri blocchi di funzione di sicurezza.
Quando il blocco di funzione è attivo (ingresso Activate = TRUE), i valori possibili per questo ingresso causano il seguente comportamento del blocco di funzione:
Valore |
Descrizione |
---|---|
SAFETRUE |
Il dispositivo di protezione è chiuso. L'uscita S_GuardLocked può essere commutata a SAFETRUE, a condizione che i segnali degli altri ingressi corrispondano (Activate = TRUE, S_GuardLock = SAFETRUE, senza inibizione di avvio/riavvio specificata con S_AutoReset e/o S_StartReset) e il blocco di funzione non abbia rilevato errori. Tenere conto dell'avvertenza sotto questa tabella. |
SAFEFALSE |
Il dispositivo di protezione è aperto. Se è presente SAFEFALSE all'ingresso S_GuardMonitoring, l'uscita S_GuardLocked è sempre SAFEFALSE, indipendentemente da tutti gli altri segnali in ingresso. |
Se non è stata specificata inibizione di avvio/riavvio per il blocco di funzione, lo stato SAFETRUE all'ingresso S_GuardMonitoring può provocare la commutazione immediata dell'uscita S_GuardLocked a SAFETRUE.
AVVERTENZA | |
---|---|
Indipendentemente dal collegamento monocanale o bicanale tra l'interruttore di posizione e il Safety Logic Controller, l'ingresso S_GuardMonitoring è collegato a un solo segnale.
Se viene usato un interruttore di posizione bicanale, o i canali di ingresso del dispositivo d'ingresso di sicurezza devono essere parametrizzati di conseguenza o il blocco di funzione di sicurezza SF_Equivalent o SF_Antivalent deve essere collegato a monte per valutare o monitorare il segnale bicanale (ad es., blocco di funzione SF_Equivalent se l'interruttore di posizione ha due contatti NC).
Il monitoraggio di circuiti incrociati non viene eseguito dal blocco di funzione. È vostra responsabilità eseguire questa funzione di monitoraggio nel sistema di controllo di sicurezza a prescindere dal blocco di funzione.