Esempi applicativi addizionali

Altre informazioni:

Vedere anche l'esempio applicativo nella vista d'assieme per questo blocco di funzione.

Questa sezione descrive un possibile esempio applicativo addizionale di un blocco di funzione che valuta un selettore di modo.

L'utilizzo del blocco di funzione in una applicazione pratica richiede una precedente analisi del rischio.

Non sono stati qui inclusi dettagli sulla categoria di rischio / SIL / PL, dato che la classificazione dipende sempre dall'applicazione nella quale il blocco di funzione viene usato.

NOTA:

L'impiego del blocco di funzione di per sé non è sufficiente per eseguire la funzione di sicurezza in base alle cat. / SIL / PL determinate dall'analisi di rischio. In aggiunta al dispositivo I/O di sicurezza utilizzato è necessario prendere misure addizionali per soddisfare i requisiti della funzione di sicurezza. Di queste misure fanno parte, ad esempio, un cablaggio idoneo e la parametrizzazione di ingressi e uscite, oltre a misure atte ad escludere (in sede di progettazione) errori non rilevabili. Per maggiori informazioni, vedere la documentazione del dispositivo I/O di sicurezza utilizzato.

NOTA:

Fare riferimento alle note del manuale d'uso relative al corretto allacciamento elettrico del Safety Logic Controller e dei moduli di estensione (ad es., collegamento del selettore di modo).

Selezione del modo operativo con bloccaggio del modo operativo impostato e conferma manuale del modo operativo

L'esempio utilizza un selettore di modo S1 a tre stadi per illustrare la selezione dei modi. Per operare la macchina controllata nel modo operativo 2 (nell'esempio, il modo di allestimento) o 3 (modo manuale), il modo selezionato deve essere abilitato a mano premendo il pulsante di un interruttore di abilitazione. Questo interruttore di abilitazione viene valutato dal blocco di funzione di sicurezza SF_EnableSwitch.

Collegamento del blocco di funzione SF_ModeSelector:

  • Il blocco di funzione è permanentemente attivato dalla costante TRUE applicata all'ingresso Activate.

  • Per la sua valutazione, il selettore di modo S1 viene connesso ai morsetti d'ingresso I1 e I2 del dispositivo d'ingresso di sicurezza SDI 1. I segnali sono assegnati a variabili I/O globali e gli ingressi del blocco di funzione sono collegati come segue:

    Morsetto

    Variabile I/O globale

    Ingresso del blocco di funzione

    I0

    S1_State0_In

    S_Mode0

    I1

    S1_State1_In

    S_Mode1

    I2

    S1_State2_In

    S_Mode2

  • Un interruttore a chiave S2 viene connesso al morsetto d'ingresso I3 del dispositivo d'ingresso di sicurezza SDI 1. Il segnale è assegnato alla variabile I/O globale S2_LockMode_In, che a sua volta è collegata all'ingresso S_Unlock del blocco di funzione SF_ModeSelector. Il bloccaggio dell'interruttore a chiave (S_Unlock = SAFEFALSE) blocca il modo operativo impostato.

  • L'ingresso AutoSetMode viene commutato a FALSE, il che significa che è richiesta una conferma a mano all'ingresso S_SetMode del modo operativo impostato. A tal fine, un pulsante S3 viene connesso al morsetto d'ingresso I4 del dispositivo d'ingresso di sicurezza SDI 1. Il segnale è assegnato alla variabile I/O globale S3_SetMode_In, che a sua volta è collegata all'ingresso S_SetMode del blocco di funzione.

  • Il segnale del pulsante di reset S4 collegato al morsetto d'ingresso NI0 del dispositivo d'ingresso standard DI1 viene usato per resettare messaggi di errore (fronte di segnale positivo all'ingresso Reset del blocco di funzione) di ambedue i blocchi di funzione di sicurezza e per rimuovere l'inibizione di riavvio del blocco di funzione SF_EnableSwitch. Per questo motivo, la variabile I/O globale S4_Reset viene assegnata ai blocchi di funzione SF_EnableSwitch e SF_ModeSelector.

  • L'utilizzo delle uscite di abilitazione S_Mode0Sel a S_Mode2Sel è descritto nelle note sottostanti.

Collegamento al blocco di funzione SF_EnableSwitch:

Il blocco di funzione SF_EnableSwitch valuta un interruttore di abilitazione S5 collegato al Safety Logic Controller. L'uscita di abilitazione S_EnableSwitchOut può diventare SAFETRUE solo quando l'ingresso S_SafetyActive = SAFETRUE (vedere la nota sottostante). Ciò dipende dagli altri segnali in ingresso.

  • Il blocco di funzione è permanentemente attivato dalla costante TRUE applicata all'ingresso Activate.

  • L'interruttore di abilitazione S5 a tre stadi viene connesso ai morsetti d'ingresso I5 e I6 del dispositivo d'ingresso di sicurezza SDI 1.

    I due segnali vengono collegati agli ingressi S_EnableSwitchCh1 ed S_EnableSwitchCh2 del blocco di funzione tramite le variabili I/O globali S5_SwitchCH1_In e S5_SwitchCH2_In.

  • Un'inibizione di riavvio si specifica con S_AutoReset del blocco di funzione SF_EnableSwitch. Questa inibizione diventa attiva quando ritorna una combinazione valida di segnali agli ingressi S_EnableSwitchCh1 e/o S_EnableSwitchCh2 del blocco di funzione. L'inibizione di riavvio viene rimossa mediante il condiviso pulsante di reset S4 (vedere sopra).

NOTA:

Note sul grafico:

I segnali di abilitazione da S_Mode0Sel a S_Mode2Sel del blocco di funzione SF_ModeSelector hanno le seguenti funzioni:

(1): Modo automatico.

(2): Modo di allestimento. Richiesta di velocità ridotta di sicurezza al dispositivo di monitoraggio della velocità.

(3): Modo manuale.

Collegamento al blocco di funzione SF_EnableSwitch:

(4): L'ingresso S_SafetyActive del blocco di funzione SF_EnableSwitch viene collegato al segnale di feedback proveniente dal dispositivo di monitoraggio della velocità. Il segnale di feedback viene usato per impostare il modo operativo selezionato (velocità ridotta).

(5): Il segnale di abilitazione S_EnableSwitchOut del blocco di funzione SF_EnableSwitch è collegato ad addizionali funzioni / blocchi di funzione di sicurezza e controlla l'applicazione di conseguenza.

S1

Selettore di modo con 3 posizioni

S2

Interruttore a chiave (blocca la selezione di modo)

S3

Conferma

S4

Reset

S5

Interruttore di abilitazione a tre stadi

Vedere la nota sopra alla figura.