Gli stati temporanei intermedi non sono illustrati dal diagramma di sequenza segnali. Questi diagrammi includono solo le tipiche combinazioni di segnali in ingresso. Altre combinazioni di segnale sono possibili.
Le aree più significative del diagramma di sequenza segnali sono evidenziate in colore.
Vedere anche il diagramma nella vista d'assieme per questo blocco di funzione.
I diagrammi di sequenza segnali in questa documentazione possibilmente omettono determinati codici diagnostici. Possibilmente non viene, per esempio, visualizzato un codice diagnostico quando il relativo stato del blocco di funzione è uno stato di transizione temporaneo ed è attivo per un solo ciclo del Safety Logic Controller.
Sono illustrate solo le tipiche combinazioni di segnali in ingresso. Altre combinazioni di segnali sono possibili.
Il seguente diagramma mostra la sequenza di segnali nell'evento di una commutazione del modo operativo non valida che risulta dal superamento del tempo di monitoraggio impostato. Il messaggio di errore pendente viene quindi resettato.
AutoSetMode = TRUE: L'accettazione del modo operativo impostato non richiede conferma a mano con fronte positivo all'ingresso S_SetMode.
S_Unlock = SAFETRUE: Commutazione di modo operativo possibile.
0 |
Il blocco di funzione non è ancora attivo (Activate = FALSE). Di conseguenza, tutte le uscite sono FALSE o SAFEFALSE. |
1 |
Il blocco di funzione è attivo (Activate = TRUE); gli ingressi vengono valutati. Il modo operativo 0 è richiesto agli ingressi (ingresso S_Mode0 è SAFETRUE). Dato che non è richiesta conferma manuale della commutazione del modo operativo (all'ingresso S_SetMode) con l'impostazione AutoSetMode = TRUE, l'uscita S_Mode0Sel commuta immediatamente a SAFETRUE. |
2 |
Il selettore di modo viene attuato, c'è una richiesta di commutare il modo operativo 7: L'ingresso S_Mode0 e l'uscita S_Mode0Sel diventano SAFEFALSE; questa commutazione fa partire la misurazione del tempo di monitoraggio. |
3 |
Dato che l'ingresso S_Mode7 non commuta a SAFETRUE entro il tempo impostato in ModeMonitorTime, dopo il decorso di ModeMonitorTime viene emesso un messaggio di errore: L'uscita Error diventa TRUE. Le uscite da S_Mode0Sel a S_Mode7Sel rimangono nello stato sicuro definito (SAFEFALSE). |
4 |
Il fatto che S_Mode7 abbia commutato a SAFETRUE significa che ora è presente una combinazione di segnali valida agli ingressi da S_Mode0 a S_Mode7. Il messaggio di errore viene resettato (Error diventa FALSE) quando viene applicato un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset. Il nuovo modo operativo diventa effettivo non appena l'errore è resettato (S_Mode7Sel = SAFETRUE), dato che l'impostazione AutoSetMode = TRUE significa che il modo operativo non deve essere confermato con un fronte positivo all'ingresso S_SetMode. |