Uscita per segnali di abilitazione del blocco di funzione.
Il segnale di abilitazione dipende dallo stato del dispositivo di protezione e dall'inibizione di avvio.
Tipo di dati: SAFEBOOL
Questo segnale rappresenta lo stato del dispositivo di protezione ed è il segnale di abilitazione per l'intero processo. Collegare questo segnale nella logica di sicurezza in modo che quando il blocco di funzione emette un segnale SAFEFALSE l'applicazione commuti allo stato sicuro definito e lo ritenga.
Dato che il segnale di abilitazione è presente all'uscita S_AOPD_Out, questa uscita viene anche chiamata uscita di abilitazione.
Collegamento: Collegare l'uscita S_AOPD_Out a un morsetto d'uscita della vostra applicazione, o direttamente o tramite altre funzioni / altri blocchi di funzione di sicurezza.
Il segnale di abilitazione può controllare il processo direttamente solo se ciò non influisce negativamente sulla funzione di sicurezza.
AVVERTENZA | |
---|---|
Valore |
Descrizione |
---|---|
SAFETRUE |
Non è richiesta funzione di arresto. Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
NOTA:
Quando il muting è attivo (S_MutingActive = SAFETRUE), il raggio di luce emesso dal dispositivo di sicurezza può essere interrotto in conformità alle condizioni di qui sopra. L'uscita S_AOPD_Out rimane SAFETRUE. |
SAFEFALSE |
È richiesta funzione di arresto. Ciò può essere dovuto a uno dei seguenti motivi:
|
Il rischio di un avvio/riavvio accidentale e/o di manipolazione si può ridurre combinando una richiesta di arresto proveniente dall'applicazione di sicurezza con un arresto del funzionamento proveniente dall'applicazione standard.
AVVERTENZA | |
---|---|
Dettagli precisi del comportamento dell'uscita S_AOPD_Out in relazione all'inibizione di avvio sono illustrati nella seguente tabella:
Parametro formale |
Valore |
Azione |
Inibizione di avvio |
Reset |
Uscita di abilitazione |
---|---|---|---|---|---|
S_StartReset |
SAFETRUE |
Dopo l'attivazione del blocco di funzione / l'avvio del Safety Logic Controller l'inibizione di avvio è... |
non attiva |
Non è necessaria alcuna azione su Reset, ... |
|
SAFEFALSE |
attiva |
Reset dev'essere commutato da FALSE a TRUE, ... |