Specificazione del tempo massimo permesso per l'intera operazione di muting. Se l'operazione di muting non è conclusa entro questo tempo, l'uscita S_AOPD_Out passa allo stato sicuro definito SAFEFALSE e il blocco di funzione segnala un errore (Error =TRUE).
Tipo di dati: TIME
Valore iniziale: #0ms
Collegamento: Collegare questo ingresso a una lettera di tempo, ossia a una costante del tipo di dati TIME.
La seguente descrizione è valida per un flusso di materiale in direzione da sinistra a destra:
Questo temporizzatore parte quando il primo sensore di muting posizionato a monte del dispositivo di protezione (all'ingresso MutingSwitch11) genera un segnale TRUE (un oggetto si trova nell'area di rilevamento del sensore).
L'operazione di muting è completa quando il primo sensore di muting posizionato a valle del dispositivo di protezione (all'ingresso MutingSwitch21) genera nuovamente FALSE.
La seguente descrizione è valida per un flusso di materiale in direzione da destra a sinistra:
Questo temporizzatore parte quando il primo sensore di muting posizionato a monte del dispositivo di protezione (all'ingresso MutingSwitch22) genera un segnale TRUE (un oggetto si trova nell'area di rilevamento del sensore).
L'operazione di muting è completa quando il primo sensore di muting posizionato a valle del dispositivo di protezione (all'ingresso MutingSwitch12) genera nuovamente FALSE.
Fare riferimento anche all'esempio di procedura di muting della seguente descrizione funzionale per questo blocco di funzione.
AVVERTENZA | |
---|---|
Valore minimo: 0 s
Valore massimo: 600 s