Uscita Error

Uscita per messaggi di errore.

Tipo di dati: BOOL

NOTA:

Misure aggiuntive, ad es., una funzione di arresto addizionale, possono contribuire a ridurre il rischio da avvio accidentale.

La rimozione dello stato di errore (Error = TRUE) è possibile solo con un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset. Se lo stato di errore è stato causato da un segnale TRUE statico all'ingresso Reset, questo deve essere commutato a FALSE per uscire dallo stato di errore.

Se la funzione di sicurezza non è più richiesta (S_OpMode = SAFETRUE) prima o durante il fronte di segnale ascendente all'ingresso Reset (per resettare errori), ciò può segnalare alla macchina / al sistema che la funzione di sicurezza non è più presente. Questa situazione può causare un rischio, ad esempio di avvio immediato della macchina / del sistema.

 AVVERTENZA

AVVIO INATTESO

  • Includete nella vostra analisi del rischio le conseguenze di un reset mediante un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset.

  • Assicurate che siano state prese misure e adottate procedure idonee (secondo la normativa di settore applicabile) ad evitare situazioni di pericolo durante il reset.

  • Non entrate nella zona di operazione durante il reset.

  • Assicurate che nessun altro possa accedere alla zona di operazione durante il reset.

  • Usate interblocchi di sicurezza idonei ovunque ci sia pericolo per le persone e per l'attrezzatura.

La mancata osservazione di queste istruzioni può causare la morte, lesioni personali gravi e danni materiali.

NOTA:

È possibile uscire dallo stato di errore del blocco di funzione solo quando la causa dell'errore non sussiste più.

Collegamento: Quando è necessario, il segnale può essere trasmesso esternamente per scopi diagnostici (tramite una variabile I/O globale o altre funzioni / altri blocchi di funzione).

Valore

Descrizione

TRUE

Il blocco di funzione ha rilevato un errore.

FALSE

Il blocco di funzione o non è attivo o non ha rilevato un errore.