Uscita S_SafetyRequest

Segnale di richiesta alla periferia di sicurezza collegata di eseguire la funzione di sicurezza.

Tipo di dati: SAFEBOOL

Collegamento: Collegare questa uscita a un'uscita di sicurezza monocanale o bicanale di un dispositivo di sicurezza per controllare la periferia di sicurezza a valle.

Valore

Descrizione

SAFETRUE

L'esecuzione della funzione di sicurezza non è richiesta.

SAFEFALSE

L'esecuzione della funzione di sicurezza è richiesta.

Collegamento monocanale o bicanale della periferia?

Indipendentemente dal collegamento monocanale o bicanale tra la seguente periferia di sicurezza e il dispositivo di sicurezza, le uscite del dispositivo di sicurezza sono controllate solo da un segnale su S_SafetyRequest.

Quando il collegamento tra la seguente periferia di sicurezza e il dispositivo di sicurezza utilizza due canali, il controllo bicanale viene implementato dal dispositivo di sicurezza. Il blocco di funzione mette a disposizione un solo segnale.