Il dialogo 'Funzione / blocco di funzione' si richiama selezionando 'Proprietà oggetto...' dal menu di contesto di un simbolo FU/BF in un FdL di codice SBF/LD grafico.
Scopo del dialogo:
Visualizzare le proprietà della funzione / del blocco di funzione.
Modificare il nome d'istanza (solo per BF).
Sostituire la funzione / il blocco di funzione (con la casella di spunta 'Sostituisci FU/BF').
Aggiornare istanze di blocchi di funzione modificati definiti dall'utente.
Richiamare un argomento della Guida che descrive la funzione / il blocco di funzione.
|
Elemento del dialogo |
Significato |
|---|---|
|
Gruppo |
Specifica il gruppo al quale la funzione o il blocco di funzione appartiene. Attivo solo quando la casella 'Sostituisci BF/FU' è spuntata. Si può usare per sostituire la funzione / il blocco di funzione e per aggiornare un BF definito dall'utente. |
|
Nome |
Specifica il tipo della funzione / del blocco di funzione. Attivo solo quando la casella 'Sostituisci BF/FU' è spuntata. Si può usare per sostituire la funzione / il blocco di funzione e per aggiornare un'istanza di un BF definito dall'utente. |
|
? |
Apre l'argomento della Guida sensibile al contesto. |
|
Istanza |
Specifica il nome d'istanza (solo per blocchi di funzione). La casella combinata mette a disposizione tutti i nomi di istanza per il tipo di BF attuale che sono dichiarati nel FdL per variabili locali. Selezionando un altro nome di istanza dichiarato dall'elenco, si può modificare il nome di istanza del blocco di funzione. |
|
Altezza |
Determina l'altezza del simbolo di blocco nel FdL grafico. |
|
Sostituisci BF/FU |
Spuntare la casella per sostituire la funzione / il blocco di funzione attuale selezionando una nuova funzione / un nuovo blocco di funzione dall'elenco a discesa 'Gruppo' e 'Nome'. La casella di sostituzione si può usare anche per aggiornare istanze di BF definiti dall'utente. |
|
Visualizza tipo di dati |
L'elenco 'Parametri formali' in basso riporta il tipo di dati del parametro formale. |
|
Visualizza tipo di dati |
L'elenco 'Parametri formali' in basso riporta il tipo di parametro formale. |
|
Parametri formali |
Elenca i nomi dei parametri formali e i tipi della funzione / del blocco di funzione. Le informazioni visualizzate dipendono dalle impostazioni dei pulsanti di opzione 'Visualizza tipo di dati'/'Visualizza tipo'. Un '*' nella prima colonna significa che il parametro formale è collegato a un altro oggetto. |
|
Duplica PF |
Duplica l'ingresso marcato nell'elenco 'Parametri formali'. Duplicare ingressi è possibile solo per funzioni AND/AND_S/OR/OR_S. Si veda l'argomento "Ingressi di funzioni: aggiungere/cancellare" per dettagli |
|
Cancella PF |
Cancella l'ingresso marcato nell'elenco 'Parametri formali'. Si possono cancellare solo ingressi di funzioni AND/AND_S/OR/OR_S duplicati in precedenza. Si veda l'argomento "Ingressi di funzioni: aggiungere/cancellare" per dettagli |