I commenti sono annotazioni di testo a scopo di documentazione. I commenti si possono inserire in qualsiasi posizione in FdL SBF/LD o assegnare a uno schema LD. I commenti possono sovrapporsi ad altri oggetti.
I commenti si inseriscono/modificano usando il dialogo 'Commento'.
|
Elemento del dialogo |
Significato |
|---|---|
|
Comment |
Testo del commento. |
|
Font >> |
Richiama il dialogo 'Selezione font', nel quale si determina il font da usare, la grandezza del font ecc. |
|
Con bordo |
Il commento appare con bordo nel FdL. |
Come inserire commenti "liberi"
Cliccare con il tasto sinistro sulla posizione di inserimento del FdL.
Selezionare 'Oggetti > Testo (commento)...' o cliccare sull'icona 'Commento' della barra strumenti.
Nel dialogo 'Commento', immettere il commento e modificare il font, se necessario.
Le funzioni di editazione generali dell'Editore di commenti sono descritte qui di seguito.
Come inserire commenti a uno schema associati a uno schema LD
I commenti di schema vengono automaticamente assegnati a uno schema LD e visualizzati accanto alla barra di alimentazione sinistra.
Fare doppio clic sulla barra di alimentazione sinistra.
Nel dialogo 'Commento', immettere il commento e modificare il font, se necessario.
Le funzioni di editazione generali dell'Editore di commenti sono descritte qui di seguito.
Il dialogo 'Commenti' mette a disposizione le funzioni di editazione fondamentali di un editore di testo standard:
Fare doppio clic su una parola per selezionare l'intera parola.
Cliccare con il tasto destro sul testo selezionato per aprire il menu di contesto che contiene i comandi per copiare, cancellare, ritagliare e incollare nonché per selezionare tutto il testo.
In alternativa, per copiare/incollare/ritagliare si possono usare le comuni scelte rapide da tastiera standard di Windows <Ctrl> + <C>/<V>/<X>.
Il comando 'Annulla' (menu di contesto) annulla l'ultima editazione.
Cliccare con il tasto sinistro nel dialogo e premere <Ctrl> + <A> per selezionare tutto il contenuto del dialogo 'Commento'.
Il testo di un commento si può copiare dal campo 'Descrizione' di un dialogo / FdL per variabili 'Variabili' nel dialogo 'Commento' e viceversa. A tal fine, usare i comandi del menu di contesto 'Copia e 'Incolla' o le scelte rapide da tastiera <Ctrl> + <C>/<Ctrl> + <V>.
Quando si copiano testi di commenti con più di una riga nel campo o nella colonna 'Descrizione', viene copiata solo la prima riga. Le altre righe nel dialogo 'Commento' non vengono prese in considerazione.
Il testo può essere separato in "colonne" con il tasto <Tab>. Esempio: