Linea

Le linee collegano gli oggetti nel codice SBF/LD. Sono possibili punti di diramazione e giunzioni (collegamenti "1-a-n").

Quando si spostano oggetti collegati, l'editore ritraccia automaticamente le linee di collegamento.

Quando si cancellano contatti/bobine in uno schema LD, il risultante spazio vuoto viene automaticamente chiuso con una nuova linea.

I valori trasferiti da una linea di collegamento sono di un determinato tipo di dati che dipende dagli oggetti che la linea connette. Nella maggior parte dei casi, Machine Expert – Safety è in grado di determinare automaticamente questo tipo di dati. In determinate strutture di schema, ad esempio quando le funzioni sono collegate direttamente tra di loro, Machine Expert – Safety a volte non è in grado di determinare automaticamente il tipo di dati corretto e ha bisogno di un flag interno temporaneo per la compilazione. A tal fine si usa il dialogo 'Tipo di flag'.