Compatibilità dei moduli trasmettitori e ricevitori TM3
Per funzionare correttamente, i moduli trasmettitori e ricevitori TM3 richiedono che il controller disponga di un firmware compatibile.
Inizialmente i moduli trasmettitori e ricevitori TM3 potrebbero dare l'impressione di funzionare regolarmente anche con versioni del firmware di controllo inferiori a quelle compatibili. Vi è tuttavia il rischio che i moduli trasmettitori e ricevitori TM3 operino in modo anomalo, per cui i moduli di I/O potrebbero impedire il corretto funzionamento del bus I/O TM3 e fornire indicazioni di stati di errore spurii del modulo I/O oppure avere un comportamento imprevisto.
Compatibilità con il M221 Logic Controller (EcoStruxure Machine Expert - Basic)
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
oVerificare che la versione del firmware nel controller sia 1.1.1.2 o successiva. oAggiornare il controller alla versione 1.1.1.2 o successiva nel caso in cui contenga un firmware di versione inferiore. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Visitare http://www.schneider-electric.com/ |
2 |
Nel campo Cerca, digitare "M221 firmware". |
3 |
Nella pagina dei risultati della the search results page, select Sort by: By date. |
4 |
Fare clic sulla versione associata alla versione EcoStruxure Machine Expert - Basic utilizzata. Risultato: si apre una finestra che consente di scaricare il file prescelto. |
5 |
Dopo averlo scaricato sul PC, aprire il file compresso e seguire le istruzioni del documento Leggimi per installare il firmware. |
Compatibilità con i logic controller M241/M251 (EcoStruxure Machine Expert)
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
oVerificare che la versione del firmware nel logic controller M241/M251 sia 4.0.2.12 o successiva. oAggiornare il controller alla versione 4.0.2.12 o superiore nel caso in cui contenga una versione del firmware inferiore. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Visitare http://www.schneider-electric.com/ |
2 |
Nel campo Cerca, digitare "M241 firmware" o "M251 firmware". |
3 |
Quando compaiono i risultati della ricerca, fare clic sulla versione firmware desiderata. Risultato: si apre una finestra che consente di scaricare il file prescelto. |
4 |
Dopo averlo scaricato sul PC, aprire il file compresso e seguire le istruzioni del documento Leggimi per installare il firmware. |