SercosDriveUtility 库让您能够利用 Sercos III 现场总线网络读取和写入驱动器配置。
SercosDriveUtility 库提供以下功能:
o使用 FB_ParameterUpload 读取驱动器参数并将这些参数存储到控制器中。
o使用 FB_ParameterDownload 将参数从控制器写入并存储到驱动器。
此库能够保存并恢复控制器中索引文件所指定的驱动器参数。您可以有多个索引文件,即,为网络上的每个驱动器创建一个索引文件。索引文件的格式为字符分隔值 (CSV) 文件。
在首次创建索引文件时,可以使用任意常用编辑器。如要将文件写入到控制器,则使用库 FileFormatUtility。有关更多信息,请参阅 CSV 功能块(参见 EcoStruxure Machine Expert, FileFormatUtility 库指南)。
另一种文件,被称为参数文件,是为具体驱动器存储参数数据的地方。您可以有多个参数文件,即,为网络上可能包含参数的每个驱动器创建一个参数文件。参数文件也可以采用 CSV 文件格式,在上载索引文件指定的参数后,会自动创建参数文件。
您可以上载 Sercos 驱动器的参数值,并将其存储在控制器中的参数文件中。
控制器与驱动器之间数据上载的前提条件是,PacDrive LMC 控制器上必须有具体的字符分隔值 (CSV) 文件可用。这个索引文件必须包含一个列表,其中列出了 Sercos 驱动器的要以指定语法上载和保存的所有参数。有关更多信息,请参阅索引文件以及支持驱动器的产品手册。
使用 FB_ParameterUpload 读取参数并将这些参数存储到控制器中:
1 PacDrive LMC 控制器中保存的索引文件
2 PacDrive LMC 控制器
3 PacDrive LMC 控制器中保存的参数文件
4 Sercos 总线
5 支持的驱动器,比如 ATV340S
您可以下载支持 Sercos III 的驱动器的参数值,并将其存储到驱动器的非易失性存储器中。
控制器与驱动器之间数据下载的前提条件是,PacDrive LMC 控制器上必须有 CSV 参数文件可用。
该参数文件通过执行 FB_ParameterUpload 的方式来创建,其中包含您要以指定语法恢复的驱动器参数。
有关更多信息,请参阅参数文件章节。
使用 FB_ParameterDownload 恢复驱动器中的参数:
1 PacDrive LMC 控制器中保存的参数文件
2 PacDrive LMC 控制器
3 Sercos 总线
4 支持的驱动器,比如 ATV340S
下表说明了库的特性:
特性 |
值 |
---|---|
库标题 |
SercosDriveUtility |
公司 |
Schneider Electric |
类别 |
Devices |
组件 |
SercosDriveUtility |
缺省命名空间 |
SDU |
语言模型属性 |
|
向上兼容库 |
注意: 对于此库,设置 qualified-access-only。因此,POU(程序组织单元)、数据结构、枚举和常量必须使用库的命名空间进行访问。此库的缺省命名空间是 SDU。