Entsorgung

 

Entsorgung

Informationen zur Entsorgung von Schneider Electric-Produkten

Die  wird in einem Karton oder einer Holzkiste geliefert. Die Holzkiste muss dem IPPC-Standard entsprechen. Der Karton beinhaltet außerdem Folien.

HINWEIS: Die Komponenten bestehen aus verschiedenen Materialien, die nicht wiederverwendet werden können und separat entsorgt werden müssen. Eine Rücknahme der Verpackung durch den Hersteller erfolgt nicht.

oEntsorgen Sie die Verpackung gemäß den örtlichen, regionalen oder nationalen Vorschriften.

oEntsorgen Sie die Verpackung an den vorgesehenen Entsorgungsstellen.

oEntsorgen Sie die Achse gemäß den geltenden örtlichen, regionalen oder nationalen Vorschriften.

HINWEIS: Die Achse, der Motor und das Getriebe enthalten Schmiermittel, die zusätzlich zur Verpackung entsorgt werden müssen, wofür gegebenenfalls örtliche, regionale oder nationale Vorschriften zu beachten sind.