Befehl: Git Clone

(git clone)

Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog Git Clone. Mit Hilfe des Dialogs wird ein Remote-Repository in ein leeres Verzeichnis kopiert, welches damit zu einem neuen lokalen Git-Repository wird. Das lokale Repository enthält nach dem Kopiervorgang die gesamte Historie des Remote-Repositorys.

Aufruf: Menü Git

Voraussetzung: In CODESYS ist kein Projekt geöffnet.

 WARNUNG

Wenn für das CODESYS-Projekt eine Verschlüsselung eingestellt ist (CODESYS-Projekteinstellungen - Sicherheit), ist das Git-Repository (weder lokal noch Remote) nicht automatisch auch entsprechend geschützt.

Dialog Git Clone

Klonen von

Quell-URL

URL oder Dateipfad des Remote-Repositorys

Klonen nach

Git-Speicherpfad

Dateiverzeichnis für die Git-Projektablage (Verzeichnis, in dem das Lokale Repository liegt)

Projektdatei

 

Projektdateityp

  • Projekt

  • Bibliothek

Verwandt dem Clone-Vorgang können Sie den Befehl Projekt aus Repository neu erstellenverwenden, um ein im Git-Repository bereits vorhandenes Projekt als neues CODESYS-Projekt zu laden.