PROFINET-Protokoll

PROFINET nutzt das IEEE 802.3 (Ethernet) basierte PROFINET RT-Protokoll für zyklische Echtzeit-I/O-Kommunikation und RPC (Remote Procedure Call) via UDP/IP für azyklische Dienste. Es sind beliebige Netzwerktopologien möglich. Das Netzwerk kann parallel zu anderen Protokollen wie TCP/IP verwendet werden.

DCP (Discovery and basic Configuration Protocol) ist ein Unterprotokoll von PROFINET RT, das für den Gerätescan und das Setzen von Stationsnamen oder IP-Konfiguration verwendet wird. Die Kommunikation über PROFINET RT und DCP benötigt keine IP-Adresse, sondern verwendet für die Adressierung direkt die MAC der Ethernet-Interfaces.