Funktion: Der Befehl bewirkt, dass eine Datei (Dateinendung CAM
) erstellt wird. Die Datei enthält die Daten der Kurvenscheibe, die gerade im Editor aktiv ist.
Aufruf: Menü Kurvenscheibe
Voraussetzung: Der Kurvenscheibeneditor ist geöffnet und stellt eine Kurvenscheibe dar.
Die Kurvenscheibendaten setzen sich aus einer Beschreibung der Kurvenscheibe und den Positionen und Typen der Nocken zusammen.
Eine CAM-Datei kann mit dem Befehl Kurvenscheiben-Onlinedatei lesen in den Editor eingelesen werden.
Außerdem kann eine Instanz des Funktionsbausteins SMC_ReadCAM
die Datei einlesen, um eine Kurvenscheibentabelle zur Laufzeit in eine Applikation zu laden.
Für weitere Informationen siehe: Datenstruktur