Der Selective Compliance Assembly Robot Arm (SCARA) ist ein spezieller Typ von Industrieroboter, der einem menschlichen Arm ähnelt. Ein SCARA-System hat 2 Achsen und zwei Freiheitsgrade. Die Bewegung ist auf die X/Y-Ebene beschränkt.
Für weitere Informationen siehe: SMC_TRAFO_Scara2 (FB) und SMC_TRAFOF_Scara2 (FB)