Schaltfläche animieren

Eine Schaltfläche kann zur Laufzeit, wie bei Visualisierungselementen üblich, ihr äußeres Erscheinungsbild ändern. So kann das Element sich gesteuert in Bewegung setzen, die Farbe wechseln oder unterschiedliche Bilder darstellen. Sie animieren dies in den Eigenschaften des Elements. Eine Bewegung wird in den Eigenschaften Absolute Bewegung und Relative Bewegung gesteuert, die Farbe in der Eigenschaft Farbvariablen und ein Bilderwechsel in der Eigenschaft Bild-ID-Variable.

Zusätzlich kann eine Schaltfläche die Zustände „gedrückt“ und „hervorstehend“ einnehmen und sich dabei wie ein Schalter oder aber wie ein Taster verhalten. Ein Schalter wechselt zwischen gedrückt und hervorstehend hin und her, eine Taste oder ein Taster wechselt dagegen nur kurz nach „gedrückt“ und ist dann wieder „hervorstehend“. Schaltflächen visualisieren die Zustände gesteuert von der Eigenschaft Schaltflächenzustandsvariable. Die Eigenschaft ist standardmäßig mit einer Benutzereingabe gekoppelt.