Dialog: XY-Diagramm-Konfiguration

Symbol:

Funktion: Der Dialog enthält die Konfiguration des Kartesischen XY-Diagramms, das Daten aus einem Array visualisiert.

Aufruf: In Eigenschaft Kartesischen XY-Diagramm auf XYChart klicken.

Voraussetzung: Im aktiven Visualisierungseditor ist ein XY-Diagramm selektiert und die dazugehörige Ansicht Eigenschaften ist geöffnet.

Die Baumansicht, die im Dialog links ist, visualisiert die Konfiguration des XY-Diagramms und fungiert als Navigator. Wenn Sie nichts oder den Top-Level-Eintrag (1) selektiert haben, ist rechts die Gruppe Elementeinstellungen sichtbar. Dort ist konfiguriert, wann das Diagramm aktualisiert wird. Außerdem stehen Einstellungen zur Verfügung, die das Aussehen und die Funktionalität des Diagramms betreffen.

Wenn Sie einen Eintrag unter dem Knoten Kurven (2) selektiert haben, ist rechts die Gruppe Kurveneinstellungen sichtbar. Dort ist konfiguriert, welche Y-Koordinatenachse der selektierten Kurve zugeordnet ist und welche Arraydaten die Kurve visualisiert. Außerdem stehen Einstellungen zur Verfügung, die das Aussehen und die Funktionalität der selektierten Kurve betreffen. Der Eintrag zeigt den Namen der Kurve an und dahinter in Klammern die zugeordnete Koordinatenachse. Beispielsweise bedeutet Curve1 [AxisY1], dass der Kurve Curve1 die vertikale Ordinatenachse AxisY1 zugeordnet ist.

Wenn Sie einen Eintrag unter dem Knoten Axen (3) selektiert haben, ist rechts die Gruppe Achseinstellungen sichtbar. Dort ist konfiguriert, wo die Y-Koordinatenachse im Diagramm angeordnet ist. Außerdem stehen Einstellungen zur Verfügung, die das Aussehen und die Funktionalität der selektierten Koordinatenachse betreffen. Der Eintrag zeigt den Namen der Achse an und dahinter in Klammern deren Funktion. Eine Achse kann entweder als X oder als Y-Achse fungieren. Beispielsweise bedeutet AxisX(X), dass die Achse AxisX als horizontale Abszissenachse X fungiert.

Hinzufügen

Fügt einen neuen Eintrag in der Ansicht hinzu

Folge: Neben der neuen Kurve oder Achse erscheint eine leere Konfiguration. Bearbeiten Sie dort die Einstellungen.

Löschen

Entfernt den selektierten Eintrag

Nach oben

Verschiebt den selektierten Eintrag um einen nach oben

Nach unten

Verschiebt den selektierten Eintrag um einen nach unten

OK

Speichert die Einstellungen, schließt den Dialog und zeigt das Element entsprechend den Einstellungen an