Symbol:
Kategorie: Basis
Die Elemente Polygon, Linienzug und Bézierkurve sind vom gleichen Elementtyp. Sie können durch Ändern der Eigenschaft Elementtyp in die anderen Typen konvertiert werden.
Elemente können mittels Drag&Drop in den Editor gezogen werden. Dabei wird das Element mit fünf Punkten gezeichnet: Punkte [0] bis [4].
Weitere Positionen werden folgendermaßen hinzugefügt: Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Eckpunkt; dabei ändert sich der Mauszeiger. Wenn Sie nun Strg gedrückt halten, während Sie die linke Maustaste klicken, wird ein weiterer Punkt erzeugt. Sie können einen Punkt löschen, indem Sie die Umschalttaste + Strg gedrückt halten, während Sie auf den selektierten Punkt klicken.
Alternativ können Sie das Element im Werkzeugbereich anwählen und anschließend mehrfach in den Editor klicken. Dabei wird eine Verbindungslinie von einem Punkt zum anderen gezeichnet. Beenden Sie das Element mit einem Doppelklick links oder Einfachklick rechts.