Funktionalität

Übersicht der für die Visualisierung relevanten Objekte im CODESYS Development System

Visualisierung

Objekt unterhalb einer Applikation im Gerätebaum oder im POUs-Pool mit dem programmierbaren Visualisierungsbild

Eine Visualisierung kann andere Visualisierungen referenzieren, so dass aus mehreren Visualisierungsbilder zur Laufzeit eine Benutzeroberfläche mit beliebig vielen Seiten wird.

Visualisierungseditor und Zusatzansichten

In diesem IEC 61131-3-gerechten Editor erstellen Sie aus Visualisierungselementen die gewünschten grafischen Benutzeroberflächen, Panels, Dialoge etc. Der Editor setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

  • Grafischer Editor zur Anordnung der Elemente

  • Schnittstelleneditor: Zur Parametrierung der Visualisierung

  • Tastaturkonfiguration: Konfigurator für die Tastatureingaben für die Onlinebedienung

  • Elementliste: Übersicht über die verwendeten Visualisierungselemente und Editor für die Position der Elemente auf der Z-Achse

Erweiternd stehen folgende Ansichten zur Verfügung:

Visualisierungselement

Fertiges Element aus einer der Visualisierungsbibliotheken

In der Ansicht: Visualisierungswerkzeuge werden die Elemente aus den Bibliotheken für Sie bereitgestellt.

Visualisierungsprofil

Definiert, welche Bibliothek mit welcher Version eingebunden ist

Jedem Projekt, das eine Visualisierung enthält, liegt ein solches Profil in den Projekteinstellungen zugrunde.

Visualisierungsstil

Bestimmt das „Look&Feel“ der Elemente

Der Stil wird applikationsweit im Visualisierungsmanager eingestellt. Fertige Stile werden bereitgestellt, eigene können angelegt werden.

Visualisierungsmanager

Konfiguriert für alle Visualisierungen der übergeordneten Applikation Features wie Benutzerverwaltung, Stil, Sprache, Eingabetyp etc.

Das Objekt Objekt: Visualisierungmanager hängt im Gerätebaum unterhalb der Applikation.

Darstellungsvariante

Eine Visualisierung kann im Onlinebetrieb in folgenden Varianten dargestellt werden, die dazu als Objekte unter dem Visualisierungsmanager angelegt werden:

  • CODESYS TargetVisu

    Target-Visualisierung und Remote-Target-Visualisierung (Remote TargetVisu) auf SPS-Geräten

  • CODESYS WebVisu

    Web-Visualisierung über einen Webbrowser

  • CODESYS HMI

    HMI-Visualisierung auf Gerät ohne E/A-Anbindung

  • Im Entwicklungssystem integrierte Visualisierung

Visualisierungsbibliothek

Sammlung von Visualisierungselementen, die in der Ansicht Ansicht: Visualisierungswerkzeuge bereitgestellt werden

Symbolbibliothek

Sammlung von Bildern und Grafiken, die Sie in Visualisierungen verwenden können.

Beim Einfügen eines Visualisierungsobjekts können Sie auswählen, welche der installierten Symbolbibliotheken im Projekt verfügbar sein sollen.

Visualisierungselemente-Repository

Repository zur Verwaltung der Visualisierungsprofile und der Visualisierungselementebibliotheken

Visualisierungsstil-Repository

Repository zur Verwaltung von Visualisierungsstilen

VISU_TASK

Task, die automatisch als Objekt in der Taskkonfiguration einer Applikation eingefügt wird

Voraussetzung: Unter dem Visualisierungsmanager ist mindestens ein Objekt einer CODESYS WebVisu oder CODESYS TargetVisu konfiguriert.