Symbol:
Funktion: Das Objekt dient der Konfiguration der webbasierten Darstellungsvariante, um die Visualisierung fern der Steuerung in einem Webbrowser darzustellen. Das ermöglicht Fernzugriff, Fernüberwachung sowie Service und Diagnose einer Applikation via Internet.
Voraussetzung: Das Objekt ist unterhalb des Visualisierungsmanagers eingefügt und das Zielsystem verfügt über einen Webserver mit CODESYS WebVisu-Unterstützung. Der Webserver ermöglicht die Kommunikation zwischen Zielsystem und Webbrowser.
Startvisualisierung |
Name der Visualisierung, die bei Start als CODESYS WebVisu dargestellt wird. Tipp: Verwenden Sie die Eingabeunterstützung, um eine andere Visualisierung auszuwählen. |
Name der .htm-Datei |
Basis-URL der Webseite. Die URL wird auch als Adresse im Webbrowser eingetragen.
Beispiel:
Hinweis: Wenn Sie als Visualisierungsgerät ein BeagleBone Black verwenden, müssen Sie beachten, dass ein BeagleBone Black bei seinem Webserver den Port 9090 verwendet. Eine gültige IP-Adresse ist folglich: |
Als Standardseite verwenden |
Beispiel: Hinweis: Auch wenn Sie mehrere Webvisualisierungen erstellt haben, können Sie diese Option nur für genau eine Webseite aktivieren und somit nur eine Webseite als Standardseite voreinstellen. |
Login-Visualisierung |
Visualisierung, die für das Einloggen auf die CODESYS WebVisu dargestellt wird Wenn eine laufzeitbasierte Benutzerverwaltung konfiguriert wird, wird hier standardmäßig eine Visualisierung aus der Bibliothek als Login-Seite eingetragen. Diese Visualisierung kann angepasst oder auch ausgetauscht werden. |
Aktualisierungsrate (ms) |
Aktualisierungsrate (in Millisekunden) im Webbrowser |
Standardgröße Kommunikationspuffer |
Standardgröße für Kommunikationspuffer in Bytes. Definiert den maximal verfügbaren Speicher für die Datenübertragung zwischen Webclient und Webserver.
Beispiel: |
Verwendete Visualisierungen anzeigen |
Der Link öffnet im Editor Visualisierungsmanager die Registerkarte Visualisierungen. Die Registerkarte gibt Auskunft, welche Visualisierungen auf welche Darstellungsvarianten geladen werden. |
Fest |
|
Isotropisch |
|
Anisotropisch |
|
Skalierungsoptionen für Dialoge verwenden |
|
Client Höhe |
Höhe der Visualisierung in Pixel |
Client Breite |
Breite der Visualisierung in Pixel |
Zeichnen mit Antialiasing |
|
Standardtexteingabe mit |
Auswirkung: Wenn Sie eine Benutzereingabe für Standardtexteingabe konfigurieren und dabei eine Eingabekonfiguration für Eingabeaktion Variable schreiben auswählen und den Eingabetyp mit Standard konfigurieren, werden die Einstellungen hier verwendet. |
Touch als Mausaktionen behandeln |
|