Beschriftung

Einheit

Text, der im Element angezeigt wird

Beispiel: Die Anzeige der Einheit in m/s

Schriftart

Schriftart für die Beschriftungen, zum Beispiel für Skalenziffern

Auswahl erfolgt über die Auswalliste oder die Schaltfläche .

Skalenformat (C-Syntax)

Werte skaliert in printf-Syntax

Beispiele: %d, %5.2f

Max. Breite der Beschriftungen

Optionaler Wert, der die maximale Breite der Skalenbeschriftung vorgibt

Der Wert wird automatisch gesetzt.

VORSCHLAG:

Verändern Sie den Wert nur dann, wenn die automatische Anpassung tatsächlich nicht zum gewünschten Ergebnis führt.

Höhe der Beschriftungen

Optionaler Wert, der die maximale Höhe der Skalenbeschriftung vorgibt

Der Wert wird automatisch gesetzt.

VORSCHLAG:

Verändern Sie den Wert nur dann, wenn die automatische Anpassung tatsächlich nicht zum gewünschten Ergebnis führt.

Farbe der Schriftart

Auswahl über die Auswalliste oder die Schaltfläche