Daten aufzeichnen und als Trend darstellen

Sie können Projektvariablen und/oder Geräteparameter bestimmen, deren Werte über die Zeit aufgezeichnet werden. Die Darstellung der aufgezeichneten Daten erfolgt entkoppelt von der Aufzeichnung im Trendelement.

HINWEIS
WICHTIG:

Zeitüberschreitung bei Trendaufzeichnung

Während einer Trendaufzeichnung kann es dazu kommen, dass die Applikationstask beim Übergang von Läuft auf Stop eine Zeitüberschreitung auslöst, die mit einer Ausnahme abgefangen wird. Ursache kann beispielsweise sein, dass Dateioperationen auf der SQLite-Datenbank zu lange dauern, oder dass eine zu hohe Anzahl an Variablen aufgezeichnet wird. Üblicherweise tritt dies auf einem performanceschwachen Zielgerät auf.

Sie können das Auftreten einer Ausnahme vermeiden:

  • Konfigurieren Sie die Trendaufzeichnung weniger speicherintensiv, so dass eine dem Zielsystem angepasste Datenmenge gespeichert wird.

  • Verringern Sie die Anzahl der Variablen.