Visualisierungsstile anwenden

Ein Visualisierungsstil ist eine Sammlung von Farben, Schriftarten, Bildern und beliebigen Werten, die als Stileigenschaften definiert sind. Sie können bei der Gestaltung eines Visualisierungselements nur diese Stileigenschaften verwenden. Dann erhalten Sie ein einheitliches stilabhängiges Erscheinungsbild.

Ein Element, das Stilfarben und Stilschriftarten anwendet, verhält sich in jedem ausgewählten Stil entsprechend dem Stildesign. So kann eine Stileigenschaft wie Elementgrundfarbe in dem einen Stil die Farbe blau sein, in einem anderen aber grau. Wenn dagegen ein Element seine Farbe auf einen festen Wert gesetzt hat, ist diese Farbe auch bei einem Stilwechsel fest.

Alle anwendbaren Stile sind konsistent, da sie einen festen Satz an Stileigenschaften definieren. Dadurch können Sie problemlos zwischen den Stilen wechseln, um die Optik Ihrer Visualisierung anzupassen. Sie erhalten in der Vorschau zum Stil eine Vorstellung, wie ein Stil wirkt.

CODESYS liefert verschiedene Stile mit, beispielsweise die Stile Flat style oder White Style.

Die Stile, die zur Auswahl stehen, sind im Visualisierungsstil-Repository installiert.

Wenn Ihnen die zur Verfügung stehenden Stile nicht gefallen, können Sie einen eigenen Stil erstellen. Das geht am einfachsten, wenn Sie als Basis einen bestehenden Stil verwenden.

Für weitere Informationen siehe: Einträge im Visualisierungsstil

Der ausgewählte Stil, der gültig für alle Visualisierungen der Applikation ist, ist eingestellt in Objekt Visualisierungsmanager in Registerkarte Einstellungen in Gruppe Stilkonfiguration in Ausgewählter Stil. Zusätzlich stehen Ihnen dessen Stileigenschaften Ihnen bei der Gestaltung eines Elements in der Ansicht Eigenschaften zur Verfügung. Bei jedem Element können Sie diese Stilwerte statt beliebigen festen Werten zuweisen.

Der Stil wird bei allen Visualisierungen, die unter einer Applikation liegen, angewendet. Bei einer Bibliotheksvisualisierung oder einer Visualisierung der POUs-Ansicht wird außerdem die Einstellungen des Dialogs Optionen - Visualisierungsstile berücksichtigt.