Datenverlauf mit Trace darstellen

Das Element ermöglicht Ihnen einen Tracegraphen, der permanent Variablenwerte monitort und anzeigt, in die Visualisierung zu integrieren. Sie konfigurieren den angezeigten Tracegraph in den Elementeigenschaften. Zusätzlich können Sie Steuerelemente, die die Tracefunktionalität steuern, von Hand oder mit Hilfe des Befehls Elemente für Tracesteuerung einfügen hinzufügen.

VORSCHLAG:

Konfigurationen für das Visualisierungselement: Trace können von einem Objekt Traceübernommen werden.