Datenverlauf mit Trendelement darstellen

Ein Trend visualisiert Daten, die in der Datenbank einer Trendaufzeichnung verwaltet werden. Im Unterschied zum Trace-Element ist das Trend-Element besonders für eine langfristige Datenerfassung geeignet.

Die Visualisierung eines Trends umfasst das Element Trend und die Steuerelemente. In der Abbildung sehen Sie die 3 möglichen Steuerelemente.

Optional steht Ihnen ein Cursor zur Verfügung, der Ihnen das Lesen eines Werts zu einem bestimmten Zeitpunkt ermöglicht.

Sie können eine Trendvisualisierung in folgenden Darstellungsvarianten oder Clients darstellen: