Wenn Sie eine Webvisualisierung bereitstellen möchten und sie dabei sicher vor Fremdzugriffen schützen möchten, ist es von Vorteil, dafür die laufzeitbasierte Benutzerverwaltung einzurichten.
Die laufzeitbasierte Benutzerverwaltung sorgt dafür, dass sich Benutzer sicher mit aktueller Technik einloggen werden. Die Zugangsdaten werden mit Standard-Webtechnologien verwaltet. Außerdem können zur Laufzeit über sichere Kanäle Benutzerkonten angelegt, die Zugangsdaten der Benutzer verwaltet und die Rechte des Benutzers gemäß seiner Rolle beschränkt werden.
Dafür ist es nötig, dass die Visualisierungsbenutzerverwaltung mit der Gerätebenutzerverwaltung gekoppelt wird. Sie müssen die Gruppen mit ihren Rechten in der Visualisierung auf die Gruppen im Gerät abbilden. Die Benutzerkonten konfigurieren Sie zentral im Geräteeditor, in der Registerkarte Benutzer und Gruppen.
Wenn Sie das nicht möchten, weil Sie für Ihre Visualisierung Wert auf eine eigenständige Benutzerverwaltung legen und dafür die veraltete Technologie in Kauf nehmen, können Sie alternativ auf die Legacy-Benutzerverwaltung umstellen. Dies wird nicht empfohlen, wenn Ihre Steuerung die laufzeitbasierte Benutzerverwaltung unterstützt.
HINWEIS | |
---|---|
Für weitere Informationen siehe: