Um auf dem Laufzeitsystem eine Trendaufzeichnung auszuführen, benötigen Sie eine Applikation mit einem Objekt des Typs TrendRecordingManager, das wenigstens ein Objekt des Typs Trendaufzeichnung enthält. Damit können Sie eine Datenbank auf dem Laufzeitsystem und die Pufferung der Daten darin konfigurieren.
Legen Sie als Erstes fest, in welchem Zeitintervall die Daten aufgezeichnet werden sollen. Sie können dabei den Schritten folgen, die in Abschnitt "Intervallbasierte Aufzeichnung konfigurieren" beschrieben sind. So konfigurieren Sie Ihre Trendaufzeichnung auf einfache Weise. Im Abschnitt "Trendaufzeichnung konfigurieren" ist eine alternative Konfiguration beschrieben. Diese Art der Konfiguration ist weniger intuitiv und daher nicht als Standardeinstellung vorgesehen. Typischerweise wählt man diese Art der Aufzeichnung, wenn am Ende der Haupttask die Daten abgegriffen werden sollen. Wichtig dabei ist, dass die für die Trendaufzeichnung ausgewählten Variablen in der gleichen Task geändert werden.
Legen Sie dann fest, welche Variablen aufgezeichnet werden sollen. Sie können dazu den Schritten in Abschnitt "Variable konfigurieren" folgen.
Das Starten und Stoppen der Aufzeichnung über Projektvariable ist optional.