Wenn Sie einen Trend ausführen, gehen Sie am besten benutzergeführt vor und nutzen die Hilfe des Trendassistenten.
Entwickeln einer Visualisierung mit Trend
Legen Sie ein leeres Standardprojekt an und programmieren Sie in PLC_PRG
wenigstens eine Variable.
PLC_PRG
ist deklariert und implementiert.
Starten Sie die Applikation mit F5.
Die Targetvisualisierung erscheint. Die Visualisierung enthält das Trenddiagramm mit dem Werteverlauf der Variablen. Die Steuerelemente ermöglichen Benutzereingaben.
Visualisieren des sinusförmigen Trends einer IEC-Variablen
Im Projekt sind folgende Objekte implementiert:
PLC_PRG
Visualization_Trend1
VisuWithTrend
Das Programm PLC_PRG
läuft als Teil der Applikation auf der Steuerung.
PROGRAM PLC_PRG
VAR
iVar : INT;
rSin : REAL;
rVar : REAL;
END_VAR
iVar := iVar + 1;
iVar := iVar MOD 33;
rVar := rVar + 0.1;
rSin := 30 * SIN(rVar);
Visualization_Trend1
Visualization_Trend1
ist das Objekt, das die Konfiguration der Trendaufzeichnung enthält.
VisuWithTrend
VisuWithTrend
ist das Objekt, das den Trend visualisiert.
Die Visualisierung enthält 4 Elemente: ein Trend und 3 Steuerelemente. Die Eigenschaften des Trend sind wie folgt definiert.
Eigenschaften |
Wert |
---|---|
Trendaufzeichnung |
Visualization_Trend1 |
Cursor anzeigen |
![]() |
Tooltip anzeigen |
![]() |
Rahmen anzeigen |
![]() |
Datumsbereichs-Auswahl |
|
Zeitauswahl |
|
Legende |
|
VisuWithTrend
zur Laufzeit