ASi (kurz für Actuator-Sensor-Interface) ist eine standardisierte Feldbus-Kommunikation gemäß EN 50295 und IEC 62026-2. Sie wird hauptsächlich auf Feldgeräteebene für die Verbindung von Sensoren/Befehlsgeräten und Aktoren verwendet.
Jeder Sensor bzw. jedes Befehlsgerät und jeder Aktor wird als ASi-Gerät betrachtet, das seine Adresse vom ASi Gateway bezieht. Wie viele (sicherheitsbezogene und Standard-) Geräte maximal angeschlossen werden können, entnehmen Sie der B+W Dokumentation.
Sicherheitsbezogene und Standard-Geräte können gleichzeitig am ASi-Feldbus verwendet werden.
Kommunikation auf ASi-Feldbusebene: Das ASi Gateway sendet Requests an adressierte Geräte, die mit den angeforderten Daten antworten.
Weder das ASi-Controller-Programm noch die ASi-Kommunikation wird mit dem überlagerten Sercos-Feldbus synchronisiert.
Über Safe Link ist die Querkommunikation zwischen mehreren ASi Gateway-Geräten möglich. (Safe Link von Bihl+Wiedemann ermöglicht sicherheitsbezogene Kommunikation über Ethernet.)
Somit können Unternetzwerke (die beispielsweise verschiedene Sicherheitsarchitekturen abdecken) verbunden und durch ein und denselben Sicheren Logik-Controller ausgewertet/überwacht werden. Das sicherheitsbezogene PacDrive 3-System unterstützt maximal 5 ASi Gateways.
Lesen Sie hierzu das Thema "Anwendungsfall: Mehrere ASi Gateways mit Querkommunikation".
Die Kommunikation zwischen einem in das PacDrive 3-System integrierten ASi Gateway und dem SLC und LMC von Schneider Electric (ASi/Sercos-Datenaustausch) ist je nach Gateway-Typ über ein 64- bzw. 96-Bit-Geräteobjekt möglich. Die sicherheitsbezogene SLC-Applikation betrachtet ein integriertes ASi Gateway als 64/96-Bit-I/O-Modul. Weitere Informationen hierzu finden Sie im einleitenden Thema zu dieser Dokumentation, Abschnitt "ASi/Sercos-Datenaustausch (I/O-Mapping von ASi-Daten)".
Eine detaillierte Beschreibung des ASi Gateway sowie seiner Schnittstellen und Konnektivität, finden Sie in den Datenblättern und Benutzerhandbüchern des ASi Gateway-Herstellers Bihl+Wiedemann.
Systembeschränkungen für das ASi Gateway in PacDrive 3-Systemen: Nach der Integration in das PacDrive 3-Safety System von Schneider Electric ist der Funktionsbereich des ASi Gateway verfügbar.
|
(1) |
Chipkarte zum Speichern der ASi Gateway-Konfiguration (Steuerfunktionalität, konfiguriert in ASIMON360) |
|
(2) |
Diagnoseschnittstelle zum Anschluss des Computers, auf dem ASIMON360 läuft oder zur Herstellung einer Safe Link-Verbindung zu einem weiteren ASi Gateway (Querkommunikation) |
|
(3) |
LEDs zur Statusanzeige |
|
(4) |
Feldbus-Schnittstelle zum Anschluss des Sercos-Feldbusses |
|
(5) |
LC-Anzeige für die Statusanzeige |
|
(6) |
Schaltflächen zum manuellen Betrieb |
|
(7) |
+ASI1-: ASi-Kreis 1 zum Anschluss sicherheitsbezogener oder nicht-sicherheitsbezogener Standard-Geräte. Wie viele (sicherheitsbezogene und Standard-) Geräte maximal angeschlossen werden können, entnehmen Sie der B+W Dokumentation. |
|
(8) |
+ASI2-: ASi-Kreis 2 zum Anschluss sicherheitsbezogener oder nicht-sicherheitsbezogener Standard-Geräte. Wie viele (sicherheitsbezogene und Standard-) Geräte maximal angeschlossen werden können, entnehmen Sie der B+W Dokumentation. |
|
(9) |
ASI+PWR-: Versorgungsspannung für die ASi-Kreise |
|
(10) |
Anschlussklemmen für lokale I/Os |
Die elektrische Installation und die Inbetriebnahme der ASi Gateway-Geräte sind nicht Teil dieser Integrationsanleitung. Informationen hierzu finden Sie in der entsprechenden Dokumentation von Bihl+Wiedemann.