DiagSource

 

DiagSource

Allgemeines

Typ

AD

Geräte, die folgende Parameter unterstützen:

PacDrive LMC x00C, PacDrive LMC x01C,

Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive,

Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive,

Lexium ILM62 Drive Module, DIO8 Modul,

OnBoard I/O,

Lexium LXM62 Power Supply,

Sercos Drive,

Sercos I/O,

TM5CSLCx00FS,

Busschnittstelle TM5NS31,

SinCos-Encoder-Eingang,

Inkremental-Encoder-Eingang,

Encoder-Netzwerk (Synchronisation Master, Sync. Modul-  und Synchronisation Slave),

PacNet, Busklemme BT-4/DIO1, BT-4/DIO1 TP und BT-4/ENC1,

C2C Master, C2C Slave,

C2C Dateneingang, C2C Datenausgang,

C2C Encoder-Eingang, C2C Encoder-Eingang,

Logic Motion Controller-Gerät

Rückverfolgbar

Ja

Funktionsbeschreibung

Gibt die Quelle der Diagnose an (Typ stLogicalAddress).