Name |
Datentyp |
Zugriff |
Beschreibung |
---|---|---|---|
sName |
STRING |
Lesen |
Gibt den Namen der aktuellen Betriebsart an. |
diValue |
DINT |
Lesen |
Gibt den numerischen Wert der aktuellen Betriebsart an. |
diStatesDisabled |
DINT |
Lesen |
Stellt Informationen zum Zustandsmodell bereit. Die Bits 0–16 des DINT stellen die einzelnen Zustände gemäß der Definition in ET_StateModelDefinition dar. Der Bitwert TRUE gibt an, dass der entsprechende Zustand im Zustandsmodell deaktiviert ist. |
diStatesModeChangeAllowed |
DINT |
Lesen |
Stellt Informationen zum Zustandsmodell bereit. Die Bits 0–16 des DINT stellen die einzelnen Zustände gemäß der Definition in ET_StateModelDefinition dar. Der Bitwert TRUE gibt an, dass ein Moduswechsel im entsprechenden Zustand zulässig ist. |
etInitialState |
Lesen |
Gibt den Initialzustand für das konfigurierte Zustandsmodell an. |