Ausgang für Fehlermeldung.
Datentyp: BOOL
Jede Fehlermeldung (Error = TRUE) führt dazu, dass das Freigabesignal an Ausgang S_AntivalentOut auf SAFEFALSE steuert und diesen Zustand beibehält. Um den Fehlerzustand (Error = TRUE) zu verlassen, muss an den Eingängen eine gültige Signalkombination anliegen.
WARNUNG | |
---|---|
Verschaltung: Bei Bedarf können Sie das Signal (über eine globale I/O-Variable oder über weitere Funktionen/Funktionsbausteine) zur Diagnose nach außen führen.
Wert |
Beschreibung |
---|---|
TRUE |
Der Funktionsbaustein hat einen Fehler erkannt. Das Freigabesignal an Ausgang S_AntivalentOut wird SAFEFALSE. |
FALSE |
Der Funktionsbaustein ist entweder nicht aktiviert oder er hat keinen Fehler erkannt. |