Zustandsgesteuerte Signaleingänge für die Rückführsignale von den Schützen. Diese Eingänge sind mit Öffnerkontakten der Schütze beschaltet. Verschiedene Möglichkeiten der Beschaltung sind in den Anwendungsbeispielen gezeigt.
Datentyp: SAFEBOOL
Anfangswert: SAFEFALSE
Wird nur ein Rückführsignal verwendet, muss dieses parallel auf beide Eingänge verschaltet werden.
Verschaltung: Verschalten Sie diese Eingänge direkt oder über weitere sicherheitsbezogene Funktionen/Funktionsbausteine mit den Rückführsignalen (Öffnerkontakte) der zu überwachenden Schütze. Konstante SAFETRUE- oder SAFEFALSE-Werte sind nicht erlaubt.
Wenn der Funktionsbaustein aktiviert ist (Eingang Activate = TRUE), führen die möglichen Werte an diesem Eingang zu folgendem Bausteinverhalten:
Wert |
Beschreibung |
---|---|
SAFETRUE |
Rückführsignal ist vorhanden. Das verschaltete Schütz ist abgefallen (Grundzustand). |
SAFEFALSE |
Rückführsignal ist nicht vorhanden. Das verschaltete Schütz ist angezogen (Schaltzustand). |
Wenn sich die angeschlossenen Schütze im Grundzustand befinden, muss das Rückführsignal an den Eingängen S_EDM1 und S_EDM2 den Zustand SAFETRUE aufweisen.
Der Grundzustand wird vom Funktionsbaustein überprüft, wenn
an Eingang S_OutControl ein SAFETRUE-Signal anliegt. Ist der Grundzustand korrekt, gibt der Funktionsbaustein dieses SAFETRUE-Signal an seinen Ausgang S_EDM_Out weiter. Wenn nicht, gibt der Funktionsbaustein eine Fehlermeldung aus und Ausgang S_EDM_Out bleibt im definierten sicheren Zustand (SAFEFALSE).
an Eingang S_OutControl bei Bausteinaktivierung und Aufhebung der Anlaufsperre ein SAFEFALSE anliegt. Melden die Rückführsignale S_EDM1 und S_EDM2 nach Ablauf der Überwachungszeit MonitoringTime nicht den Grundzustand, meldet der Funktionsbaustein einen Fehler.
Nachdem Ausgang S_EDM_Out auf SAFETRUE wechselt, muss das Rückführsignal an den Eingängen S_EDM1 und S_EDM2 innerhalb der an MonitoringTime vorgegebenen zulässigen Reaktionszeit SAFEFALSE werden. Andernfalls gibt der Funktionsbaustein eine Fehlermeldung aus (Ausgang Error = TRUE) und Ausgang S_EDM_Out nimmt den definierten sicheren Zustand (SAFEFALSE) ein.
Wenn Ausgang S_EDM_Out von SAFETRUE auf SAFEFALSE wechselt, erfolgt ebenfalls eine Überwachung des Schaltvorgangs. Das Rückführsignal an den Eingängen S_EDM1 und S_EDM2 muss innerhalb der zulässigen Reaktionszeit MonitoringTime SAFETRUE werden.