Ausgang zur Signalisierung "Funktionsbaustein ist aktiviert/nicht aktiviert".
Datentyp: BOOL
Verschaltung: Bei Bedarf können Sie das Signal mit einer Standard-Variablen des Datentyps BOOL oder mit weiteren Standard-Funktionen/Funktionsbausteinen verschalten.
Wert |
Beschreibung |
---|---|
TRUE |
Der Funktionsbaustein ist aktiviert (Activate = TRUE) und die Ausgangsparameter stellen den aktuellen Zustand der Sicherheitsfunktion dar. |
FALSE |
Der Funktionsbaustein ist nicht aktiviert (Activate = FALSE) und alle Ausgänge des Funktionsbausteins werden auf FALSE/SAFEFALSE gesteuert. |