Beachten Sie, dass temporäre Zwischenzustände nicht in den Signalablauf-Diagrammen dargestellt sind. In diesen Diagrammen werden nur typische Signalkombinationen der Eingangssignale dargestellt. Weitere Signalkombinationen sind möglich.
Die signifikantesten Bereiche innerhalb der Signalablauf-Diagramme sind farblich unterlegt.
Beachten Sie auch das Diagramm in der Übersicht zu diesem Funktionsbaustein.
Die Signalablauf-Diagramme in dieser Dokumentation vernachlässigen möglicherweise bestimmte Diagnose-Codes. So kann beispielsweise ein Diagnose-Code im Diagramm fehlen, wenn der betreffende Status des Funktionsbausteins ein temporärer Übergangszustand ist und nur für einen Zyklus der Sicherheitssteuerung aktiv ist.
Es werden nur typische Signalkombinationen der Eingangssignale dargestellt. Weitere Signalkombinationen sind möglich.
0 |
Der Funktionsbaustein ist noch nicht aktiviert (Activate = FALSE). Folglich sind alle Ausgänge FALSE oder SAFEFALSE. |
1 |
Da S_StartReset = SAFETRUE eingestellt ist, ist nach der Bausteinaktivierung keine Anlaufsperre aktiv. Ausgang S_EDM_Out ist SAFEFALSE, da Eingang S_OutControl = SAFEFALSE ist. |
2 |
Ausgang S_EDM_Out = SAFETRUE durch ein SAFETRUE an S_OutControl und an S_EDM1 und S_EDM2 (Grundzustand der angeschlossenen Schütze). Mit dem Zustandswechsel an S_EDM_Out startet die Überwachungszeit MonitoringTime. Während der Überwachungszeit wechseln S_EDM1 und S_EDM2 auf SAFEFALSE (Schaltzustand der angeschlossenen Schütze). Ausgang S_EDM_Out bleibt SAFETRUE, solange Eingang S_OutControl = SAFETRUE ist. |
3 |
Ausgang S_EDM_Out = SAFEFALSE durch ein SAFEFALSE an S_OutControl. Mit dem Zustandswechsel an S_EDM_Out startet die Überwachungszeit MonitoringTime. Während der Überwachungszeit wechseln S_EDM1 und S_EDM2 auf SAFETRUE (Grundzustand der angeschlossenen Schütze). |
4 |
Ausgang S_EDM_Out = SAFETRUE durch ein SAFETRUE an S_OutControl und an S_EDM1 und S_EDM2 (Grundzustand der angeschlossenen Schütze). Mit dem Zustandswechsel an S_EDM_Out startet die Überwachungszeit MonitoringTime. Während der Überwachungszeit wechseln S_EDM1 und S_EDM2 fälschlicherweise nicht auf SAFEFALSE (fehlerhafter Zustand). Nach Ablauf der Überwachungszeit MonitoringTime wird Error = TRUE und S_EDM_Out = SAFEFALSE. |
5 |
Mit der Flanke FALSE > TRUE an Eingang Reset wird die Fehlermeldung rückgesetzt und die Überwachungszeit MonitoringTime der beiden Eingänge S_EDM1 und S_EDM2 gestartet. Während der Überwachungszeit wechseln S_EDM1 und S_EDM2 fälschlicherweise auf SAFEFALSE. Nach Ablauf der Überwachungszeit MonitoringTime wird Error = TRUE und S_EDM_Out bleibt SAFEFALSE, weil mit S_OutControl = SAFEFALSE der Grundzustand der angeschlossenen Schütze vor Ablauf der Überwachungszeit erwartet wird. |
6 |
Mit der Flanke FALSE > TRUE an Eingang Reset wird die Fehlermeldung rückgesetzt und die Überwachungszeit MonitoringTime der beiden Eingänge S_EDM1 und S_EDM2 gestartet. Die Überwachungszeit läuft ergebnislos ab, da die Eingänge S_EDM1 und S_EDM2 beide SAFETRUE sind. |