Ausgang SafetyDemand

Ausgang zur Signalisierung "Sicherheitsfunktion angefordert" (Anforderung der Stopp-Funktion an Ausgang S_EnableSwitchOut des Funktionsbausteins).

Dieser Ausgang zeigt an, ob die Sicherheitskette unterbrochen und deshalb die Aufmerksamkeit des Bedieners erforderlich ist. Der Bediener muss die Sicherheitseinrichtung überprüfen und dafür sorgen, dass die Sicherheitskette wieder geschlossen ist.

Datentyp: BOOL

Anfangswert: FALSE

Verschaltung: Verschalten Sie den Ausgang SafetyDemand direkt oder über weitere sichere Funktionen/Funktionsbausteine mit einer Ausgangsklemme Ihrer Applikation.

Wert

Beschreibung

TRUE

Die Sicherheitsfunktion ist angefordert (Zustimmschalter ist in Schaltstufe 2) oder der Funktionsbaustein ist in einem der folgenden Zustände:

  • 8802

  • 8812

  • 8822

  • 8832 (Status "Warten auf Äquivalenz". Im Fall einer nachfolgenden Äquivalenzverletzung steuert SafetyDemand wieder zurück auf FALSE.)

Im Thema "Diagnose-Codes" finden Sie Details zu diesen Zuständen sowie zu den Bedingungen im FB/in der Applikationsumgebung.

FALSE

Die Sicherheitsfunktion ist nicht angefordert.